Vollelektronische Wohnungsstationen: Mehr Planbarkeit durch vernetzte Systeme
Die Digitalisierung verändert die technische Gebäudeausrüstung grundlegend. Während klassische Wohnungsstationen ihre Aufgabe zuverlässig erfüllen, fehlt häufig eines: Transparenz im Betrieb. Genau hier setzt die neue Generation vollelektronisch geregelter Wohnungsstationen in Kombination mit cloudbasiertem Monitoring an. Systeme wie EvoFlat 4.0 PRO und Leanheat® Monitor ermöglichen eine durchgängige digitale Abbildung der Wärmeversorgung – und schaffen damit vor allem eines: Planbarkeit über den gesamten Lebenszyklus.
Vom Einzelgerät zum planbaren System
Durch die vollelektronische Regelung werden Betriebszustände nicht nur gesteuert, sondern kontinuierlich erfasst. In Verbindung mit einer digitalen Monitoringplattform entsteht ein System, das alle relevanten Daten bereitstellt – von Temperaturen und Leistungen bis hin zu Verbrauchs- und Zustandsinformationen.
Diese Daten werden nicht nur visualisiert, sondern auch ausgewertet. So entsteht eine laufende Rückmeldung aus dem Betrieb, die es erstmals erlaubt, Anlagenverhalten exakt nachzuvollziehen und gezielt zu optimieren. Wohnungsstationen werden damit zu einem integralen Bestandteil eines digitalen Energiesystems.
Wohnungsstationen erbringen täglich Höchstleistungen, es werden Warmwasserleistungen zwischen 0 und 45 kW - teilweise noch höher - im Sekundenbereich ausgeregelt. Aktuelle Danfoss Technik macht hier den Unterschied, denn für den Kunden steht letztendlich eine effiziente und störungsfreie Versorgung mit Warmwasser und Heizungsenergie im Vordergrund. Wir transformieren etablierte mechanische Technik in die digitale Welt und schaffen so die Grundlage für vollintegrierte Systeme.
Digitalisierung im Betrieb: ECL Go und Leanheat® Monitor
Ein wesentlicher Baustein für die Praxistauglichkeit ist die einfache Handhabung im Feld. Mit der ECL Go App wird die Inbetriebnahme digital unterstützt und standardisiert. Die Einrichtung erfolgt menügeführt direkt am mobilen Endgerät via Bluetooth. Dadurch werden Fehler reduziert und alle Parameter korrekt gesetzt. Gleichzeitig wird automatisch ein vollständiges Inbetriebnahmeprotokoll erstellt, das als Nachweis dient und spätere Serviceeinsätze erleichtert. Den nächsten Schritt übernimmt Leanheat® Monitor als zentrale Plattform. Hier werden alle Daten gebündelt und intelligent aufbereitet. Betreiber und Servicepartner erhalten Zugriff auf Zustände, Verbräuche und Trends sowie auf automatisierte Berichte. Besonders relevant sind dabei Funktionen wie virtuelle Alarme, die frühzeitig auf Abweichungen hinweisen, sowie die Möglichkeit, Softwareupdates remote durchzuführen. Dadurch reduziert sich der Wartungsaufwand sowie Vor-Ort-Einsätze deutlich und die Anlagen bleiben technisch stets auf dem aktuellen Stand. Ein zusätzlicher Vorteil liegt in der Offenheit des Systems: Über Schnittstellen wie Modbus kann die Wohnungsstation in bestehende Gebäudeleittechnik integriert werden. Damit wird die digitale Lösung nicht isoliert betrieben, sondern fügt sich in übergeordnete Energiemanagementstrukturen ein.
Planbarkeit für alle Projektbeteiligten
Die digitale Transparenz wirkt sich direkt auf die Planbarkeit aus – und damit auf alle beteiligten Akteure:
Für Betreiber und Eigentümer bedeutet dies eine neue Qualität an Kontrolle. Verbräuche, Zustände und Entwicklungen sind jederzeit nachvollziehbar, wodurch Betriebskosten planbarer und Optimierungen systematisch umsetzbar werden. Gleichzeitig lassen sich Wartungsstrategien vom starren Intervall hin zu einem bedarfsorientierten Ansatz entwickeln.
Installateure und Servicepartner profitieren von klar strukturierten Prozessen. Die digitale Inbetriebnahme sorgt für reproduzierbare Qualität, während der Zugriff auf Anlagendaten eine gezielte Vorbereitung von Serviceeinsätzen ermöglicht. Damit entstehen effizientere Abläufe und neue, datenbasierte Servicekonzepte.
Für Planer wird erstmals sichtbar, ob und wie die geplanten Effizienzwerte im realen Betrieb erreicht werden. Abweichungen können nachvollzogen und Anlagenparameter angepasst werden. Die Lücke zwischen Planung und Realität wird damit deutlich reduziert.
Auch Investoren profitieren von dieser Transparenz. Die bessere Steuerbarkeit, geringere Betriebskosten und die Zukunftsfähigkeit der Systeme erhöhen die wirtschaftliche Sicherheit von Projekten und steigern langfristig den Immobilienwert.
Fazit
Die Kombination aus vollelektronischer Wohnungsstation, digitaler Inbetriebnahme über die ECL Go App und cloudbasiertem Monitoring mit Leanheat® Monitor schafft ein durchgängiges, planbares System. Nicht mehr die einzelne Komponente steht im Fokus, sondern das Zusammenspiel aus präziser Regelung, digitaler Transparenz und kontinuierlicher Optimierung. Damit wird die Wärmeversorgung nicht nur effizienter, sondern vor allem berechenbarer – ein entscheidender Faktor für die Zukunft moderner Gebäude und TGA-Konzepte.