使用现代化小型家庭换热站解决方案的学生采暖费低
“这比传统锅炉更节能,因为不需要热水储缸,因此可以替代传统锅炉。这可节省大量的能源。”
Valentin Dittrich, 安装承包商
去年,位于雷格尼茨河中游的班贝格 ERBA 小岛上,除了几十年来没有按原定用途使用过的破旧工业建筑物外,什么也没有。但是在很短的时间内,古老雄伟的工业墙内建造了 363 个学生公寓,这为这个破旧的占地 60,000 平方米的前纺织工厂注入了新的活力。外墙根据其历史进行了翻修, 从外面仍然可以清楚地看到这座令人印象深刻的 6 层建筑物的最初用途。
每个学生公寓中的小型家庭换热站
63 名学生已经搬进了他们的新一房间公寓(配有最先进的厨房和浴室)。各房间设施齐全,配备有最新的供暖、热水供应和卫生设备。每套公寓都有自己的小型家庭换热站,由丹佛斯提供,放置在浴室里。丹佛斯销售工程师 Andreas Baberowski 和安装承包商 Valentin Dittrich 向我们展示了其中一个学生公寓。Dittrich 的公司负责安装小型家庭换热站,并与丹佛斯合作了几年,他的员工对小型家庭换热站的运作方式有深入的了解。该项目计划于 2012 年春季完工,届时将有 700 个小型家庭换热站将在纺织厂的前生产区和行政大楼内运作。
按需提供热水可节省能源
每间公寓的 40 KW 小型家庭换热站为租户提供暖气和热水。它配有内置能量计,可监控热量和水的消耗,为计费和故障排除提供准确的数据。Stadtwerke Bamberg(当地区域供暖供应商)的工作人员可以通过集成的无线电链路访问能量计,从而通过手持蓝牙接收器实现远程数据采集。这样,他们就不需要再进公寓去读取数据了。
“小型家庭换热站可以根据需要为您提供热水,这是一个很大的优势,因为您不需要存储任何水。只有居民通过打开热水龙头实际使用的水,才会被实际加热。因此,与使用热水箱的旧系统相比,估计可节省10-15% 的能源”,Andreas Baberowski 解释说。
间接版小型家庭换热站配有一个热交换模块,该模块可充当地下室换热器的热水主供应管路和公寓内回路之间的接口。这样可以有效地从区域供暖系统中获取热能,同时公寓内的供热系统是密封的。这意味着可以随时用淡水制备生活热水。根据经验,Valentin Dittrich 知道军团菌(嗜肺)风险在学生住宅中的发生几率比一般情况下要大,因为学生有时会离开较长时间,例如假期或类似情形。“由于没有热水箱,我们避免了这种风险。在这里,水在几秒钟内就会变热,因此军团菌没有机会存活,“ 他说。
节能的选择
“整个 ERBA 岛都由 Stadtwerke Bamberg 提供区域供暖。在主楼下面的地下室,一条水温 70 到 80 摄氏度的管道(取决于一年中的时间)从区域供暖厂进入。该管道连接到换热器,在那里进行水力分离。在此过程之后,每个小型家庭换热站都能够精确地获取所需的能量。“这比传统锅炉更节能,因为不需要热水储缸,因此可以替代传统锅炉。这可节省大量的能源。”, Valentin Dittrich 说。
大学改造的一个重要组成部分就是现代化的解决方案,为学生提供高舒适度和能源效率。在这个项目中,EvoFlat 是一个完美的解决方案,可为租户提供舒适的住宅以及可负担得起的取暖费(对住在其中的学生来说)。
事实:
• 这家前纺织厂的项目涉及 400 个学生公寓和 24 个家庭公寓。每间公寓均通过丹佛斯的小型家庭换热站提供暖气和热水。此外,还将在 ERBA 岛上建造几个新的专用公寓楼和班贝格大学的一个新系。
• 学生公寓和家庭公寓都是新建的,而且能源效率很高。与包括热水箱在内的传统供暖系统相比,供暖系统(连接到公共区域供暖系统的 EvoFlat 设备)可节省至少 10-15% 的能源。
• 班贝格是德国最美丽的城市之一。市中心是以巴洛克风格建造的,状况非常好。它被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。