直到 2014 年,位于汉堡贝格多夫郊区的这栋多户建筑物的公寓一直使用电热水器供暖,并使用电动即时热水器供应生活热水。现在,改造完成后,建筑物地下室中的街区供暖站,可通过安装在楼梯间的分散生活热水用小型家庭换热站进行配送供暖。在整个改造过程中,租户都可以留在公寓里。
分散式供应得到回报:
在对现有建筑物进行改造时,重点往往是前期投资成本,即使这些成本仅占总生命周期成本的一小部分。确实,传统的集中式锅炉系统的前期投资比安装有小型家庭换热站的系统低约 15%,但后者有较低的热损失和供暖成本,使得投资回报迅速。此外,使用小型家庭换热站的供暖系统仅需要三条供应管路(供暖,回水和冷水),而不是通常的五条。由于饮用水都是在每套公寓内分散加热的,因此可以消除单独的热水供应和循环管道。
非常需要改造:
德国所有公寓建筑物中有四分之三是在 1979 年之前建造的,即在第一个隔热条例生效之前。据弗劳恩霍夫研究人员估计,这种未改造的旧住房占建筑物能耗的 95%。正如这个例子所示,可以改造这种旧建筑物,并将其提升到最先进的水平。
改造时,居民可留在公寓内:
对依靠供暖和生活热水用垂直管道集中配送热量的系统进行改造时,其公寓位于建筑物同一垂直段内的所有租户需要同时在场,而分散式小型家庭换热站解决方案所涉及的过程要简单得多。在这个项目中,楼梯间有足够的空间安装立管和小型家庭换热站,不会给租户带来不便。只有在铺设从楼梯间到厨房和浴室中散热器和水龙头的水平连接时,才需要租户在场。如果在项目的最后阶段不能在家里联系到租户,安装团队可以换到另一套公寓进行工作。
小型家庭换热站:
EvoFlat 小型家庭换热站可作为标准配置用于表面式安装或入墙式安装,配有可选能量计和水表的连接件。这样就可以随时对能耗进行核实、记录和计费。带有 MicroPlate 换热器的集成淡水系统可确保卫生安全的分散式生活热水加热。TPC-M 控制器是关键部件。它是单一部件,但组合了差压和流量控制器、区域阀、温控器和除氧器的功能。这样,即使在一次侧压力和温度波动的情况下,也能提供温度稳定度高、回水温度低、运行可靠节能的即时生活热水加热。多亏了有内部 ClickFit 管道接头,EvoFlat 小型家庭换热站不需要进行通常很耗时的螺纹接头拧紧。