对于图兹拉的居民来说,冬天的早晨不再寒冷。自 2011 年以来,当地的区域供暖公司(“Centralno grijanje”d.d. Tuzla)对该市的综合区域供暖管网进行了重大改造,从而使供暖更加可靠、舒适度提高并节约了能源和成本。基于深入分析和长期战略方法,这个有 30 年历史的系统被逐渐改造为现代化的智能能源系统。
丹佛斯向图兹拉项目交付:
- 重新设计 98 个换热机组,配有丹佛斯部件: 球阀、过滤器、压力调节器 、控制阀、温度和压力传感器、安全温控器、气象站、电子控制器、恒温散热器阀 (TRV)、能量计
- 进行咨询、监测、测量和数据分析,以支持决策和投资战略
重新设计图兹拉区域能源系统取得的成果:
- 与改造前的旧系统相比,节能 30%
- 在现有 2,300 m3 /h 的流量范围内,容量扩大了 36%
历史名城图兹拉位于波黑的东北部,具有大陆性气候,冬季寒冷,夏季炎热。为了满足该城市的供暖需求,来自大型市政燃煤电厂的余量被用于大都市区内的大量住宅和其他建筑物的区域供暖。
有 30 年历史的现有系统的可用流量能力为 2,300 立方米/小时,而满足已连接的住宅、公共性与商业性建筑物及其他设施的供暖需求所需的流量接近 2,800 立方米/小时。
当居民冬季早上走进冷藏室时,会特别明显地感受到该系统的缺陷。为了最大化系统效率、提高终端用户满意度并改善系统的稳定性,当地供热公司 TPP Tuzla 决定对该系统进行全面改造。
结构化分析和重新设计提高效率
图兹拉区域供暖公司希望在对当前系统设置、最先进技术应用和能源管理系统实施进行全面分析的基础上,创建一个长期可行的解决方案。
“在解决容量问题时,许多区域供暖运营商采用了快速简便的解决方案,例如安装额外的循环泵。我们选择了另一种方法来实现长期、可持续的解决方案。在仔细分析当前系统设置和运行数据后,我们选择逐步现代化和更换大多数系统组件(从换热机组到单独住宅的能量计)”, 图兹拉区域供暖公司总经理 Amer Karabegovic 表示。
为成功实施雄心勃勃的改造项目,制定了以下目标:
- 为现有建筑物和新增建筑物提供低温区域供暖
- 以最小的损耗分配热量
- 从低温源回收热量,并整合可再生能源,如太阳能和地热。
- 实施智能能源系统,始终平衡需求和供应
- 确保合适的规划、成本和激励结构,以实现可持续的能源系统。
在仔细分析当前系统设置和运行数据后,我们选择逐步现代化和更换大多数系统组件(从换热机组到单独住宅的能量计)”, 图兹拉区域供暖公司总经理 Amer Karabegovic 表示。
结构化的重新设计过程包括以下主要阶段:
- 检查所有不属于中央控制系统的换热机组,随后规范必要的改进措施,例如安装球阀、过滤器、压力调节器、控制阀、温度和压力传感器、气象站、安全温控器和电控制器。
- 然后对换热机组和管网的日常运行情况进行测量,以收集可用于提高系统容量和效率以及可能增加新连接和新热能供应的数据。
- 这些测量和随后的分析表明,需要重建一些关键换热机组,并对管道进行进一步分析,以避免污染妨碍管网效率。此外,分析显示需要将所有操作员和系统组件集成到一个综合控制和管理系统中。
- 然后制定了改造计划,并开始改造。安装了许多新的控制组件以优化系统容量和效率,其中包括流量和温度计、压力和温度传感器、球阀、过滤器、压力调节器、控制阀、电控制器等。之后,将对换热器和循环泵进行改造或更换,以进一步提高容量和效率。
“然而,其他采用这项措施的供暖公司的经验表明,能源消耗可能下降高达 30%。因此,我们必须建立新的商业模式,以应对能源消耗、能源供应和新技术机遇的动态变化。”图兹拉区域供暖公司总经理 Amer Karabegović 说。
区域供暖系统的持续优化
到 2016 年,已经改造了 98 个换热机组,还有 46 个换热机组改造仍在进行中。能耗已降至 22 千瓦时/平方米以下,同时在 2,300 立方米/小时的现有流量范围内,空间供暖能力已增加至超过 322,000 平方米。据计算,总节约量约为 449,000 MWh。
为了使公共设施的每日/每小时使用与供暖和热水供应相匹配,公共设施受到了特别的关注。这样,就实现了显著的成本和能源节约,并且可以根据实际需求随时更加平衡地使用系统。
在成功改造的基础上,图兹拉区域供暖公司决定在现有系统中增加 16 个新的区域供暖区。未来的愿望清单还包括热水管网和泵站的改造、用板式换热器替换现有的螺旋板式换热器以及在整个系统中实施能效措施。
“单独的能源计量是我们正在考虑的选项之一(用于控制能源消耗)。“然而,其他采用这项措施的供暖公司的经验表明,能源消耗可能下降高达 30%。因此,我们必须建立新的商业模式,以应对能源消耗、能源供应和新技术机遇的动态变化。”,图兹拉区域供暖公司总经理 Amer Karabegović 说。