使用 living connect®,舒适度和能源节约齐头并进
来自科格的各家庭正在寻找减少供暖消耗的方法。他们选择了丹佛斯的现代电子温控器 - 他们对自己的决定并不后悔。相反,他们节省的能源量远远超出了他们的预期,此外,供暖系统变得更容易控制。现在,他们每天都期待着新的节省 - 包括财务和二氧化碳。
“当我们购买新的 living 解决方案时,我们被告知可以节省 23% 的能源消耗。使用 living 一年后,我们可以看到我们实际上已经节省了近 38% - 我们预计从现在开始,年复一年,我们的供暖开支将保持在这个低水平。
“有了这些大量的节省,温控器的回报时间不到三年。这是一个惊喜,令人感到非常愉快,而且我们很高兴能够在私人财务方面腾出更多空间,同时也为环境做了一些积极的贡献。”科格出口工程师 Birgit 说
节省大量能源
“当我们购买新的 living 解决方案时,我们被告知能源消耗可以节省 23% 。使用 living 一年后,我们可以看到实际上能源消耗已经节省了近 38% - 我们预计从现在开始,年复一年,我们的供暖开支将保持在相同的低水平。”
Birgit 和 Jan 住在丹麦科格的一栋迷人的独立式住宅中,该住宅建于 1985 年,采用旧市场花园(以前位于此屋基之上)的回收材料建造而成。这座 200 m2 的住宅分为六个错层, 拥有开放和封闭的空间,可为有两名成人和两名儿童的家庭生活提供框架。2011 年 10 月, Birgit 和 Jan 决定研究如何通过更新散热器温控器来节约能源, 在 11 月初仅半天的时间里, 整个设备 - 包括 18 个新散热器温控器、4 个房间传感器和 1 个中央控制面板 - 已启动并运行。
“优势之一是,从现在开始,我们可以通过中央控制面板单独设置每个房间的温度。我们的卧室在地下室,那里的温度一般设置得比住宅的其他地方要低。我们发现现在住宅的舒适度甚至更好了,因为房间温度舒适而均匀,且可根据房间功能进行调整。当我们打开窗户给房间通风时,我们很高兴浴室里的温控器自动关闭,一旦窗户关闭或关闭后不超过 30 分钟温控器自动再次启动,所以浴室总是温暖宜人,” Birgit 解释道。
无需开大关小暖气
一家人不必在每个单独房间里上下调节温度,这是一种解脱: 这一切完全是自动发生的。所有房间都可以通过中央 Link 面板设置为基本温度、降低的夜间温度等。如果需要进行一些更改,只需按一下面板上当前列出的房间的按钮即可完事,之后温度将重置为新的水平。“自动控制意味着我们的每个房间始终有合适的温度。我们对丹弗斯 living connect® 温控器的精确度以及它们对房间温度变化的反应速度感到惊喜,” Birgit 解释道。
当一家人外出度假时,只要简单地给 Link 面板发一个信息说明他们不在家,所有房间的温度就会降低,当一家人回来的时候,温度将再次升高,房间就会变得暖烘烘的。
安装简便快捷
只花了一个早上,科格的 Birgit 一家的新 living 解决方案就启动运行起来了。合格的安装人员于早上到达,将所有散热器温控器更换为新的 living connect® 温控器(其设计智能、简单、易于清洁),之后所有温控器都连接到 central Linkcontrol 并设置到所需的温度。三个小时后,一切都完美工作起来。
“我们对安装过程无痛苦以及每天操作系统的简单性印象非常深刻。它的用户友好性可获得高分。我们现在有一个控制点,可控制所有房间。在地下室我们有地面下供暖,也可以使用 Link 面板进行操作。我们甚至通过 Link 面板控制照明,这样灯就可以自动打开和关闭,与我们自己的日常生活相协调,”Birgit 说。
她是否会向其他人推荐 living?
“是的,绝对会。我想不出有什么缺点,只有好处。由于我们的投资将在不到三年的时间内收回成本,因此没有理由对此三思而后行,” Birgit 总结道。

来自科格的 Birgit 一家安装了此解决方案:
这栋占地 200 m2 的住宅建于1985年,分为六个错层,拥有自己的天然气炉。2011 年 11 月,Birgit 一家决定安装完整的丹佛斯 living connect® 解决方案,包括:
- 18 个电子 living connect® 温控器,安装在住宅里的所有散热器上。living connect® 温控器在窗户打开时自动关闭,可快速调节温度。
- Link CC™ 面板,可自动控制所有散热器温控器,从而可以单独设置每个房间温度。Link 面板提供大量功能,例如在夜间将温控器设置为降低温度或在家人外出时使用“离开”功能,并可用于控制地面下供暖以及散热器。
- 四个房间传感器,可测量房间温度,并可用于将温度固定在设定点。
- 两个开/关继电器,用于无线控制住宅内选定的照明。
该家庭的能源消耗减少量已经大大超过预期的 23%。一般通过选择比预安装设置更长的降温时间、改变能源消耗习惯和优化热量消耗,该家庭充分利用了 living connect® 的各调整选项。living connect® 使用户有潜力根据家庭实际需求主动调整供暖系统。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }散热器传感器丹佛斯散热器恒温阀可将每个房间的室温维持在恒定状态,从而降低能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }散热器阀全系列丹佛斯散热器阀专为满足商业和工业部门的严格要求而精心设计,几乎适用于所有系统和安装条件。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }可编程室内恒温器 TPOne丹佛斯 TPOne™ 使智能供暖控制变得更加简单。TPOne™ 几乎适用于从单户至多户住宅的任何带锅炉系统的家用供暖应用。