“丹佛斯两通座阀和三通座阀是压力平衡型的,这有助于降低运行成本,而新的 AME 435 模拟控制电动执行器提供了高级设置的可能性:可选择控制信号、性能特性以及自我调节和控制信号稳定性监测选项。有了这个解决方案,我们成功地满足了各项目的所有严格要求。”
Deyan Petrov,NASA-D Ltd. 经理
NASA-D Ltd. 是保加利亚的官方丹佛斯批发商,多年来一直与 Ataro Clima Ltd. 保持业务关系。
2011 年 8 月,NASA Ltd. 向 Ataro Clima Ltd. 提供了一般项目设计范围内的空气处理设备的控制解决方案。选择产品的目的是实现高质量、功能性、快速简单的安装,与交货期短一致。
伦敦皮卡迪利广场著名的皇室咖啡归皇冠地产所有,最近被出租给荷兰投资基金,为期 100 年,目的是将其重新开发为岛上奥运会用豪华酒店。
普罗夫迪夫的 Ataro Clima Ltd. 赢得了这家著名酒店 HVAC 和 W&WW 系统的合同。Ataro Clima Ltd. 的所有者 Atanas Rogachev 先生说,设计工作早在 2010 年秋季就开始了。来自普罗夫迪夫的 40 名公司员工被派往伦敦参与该项目。
该公司为皇室咖啡提供的设计的保险金额为1200 万英镑。该项目应在 2012 年年中完成。丹佛斯保加利亚有限公司参加了这一项目,其产品由其在保加利亚的批发商 NASA-D Ltd. 交付。
同样非常重要的是,所有产品都必须按照现行的欧洲标准进行认证,并建立一个完整的先进系统。丹佛斯保加利亚有限公司为
该项目的实施提供了积极的帮助,并为该项目的及时完成做出了巨大贡献。
皇室咖啡 – 伦敦的明珠曾经是温斯顿·丘吉尔、萧伯纳、弗吉尼亚·伍尔夫和奥斯卡·王尔德经常光顾的地方。该酒店预计将于 2012 年奥运会开幕前完工,并将为选定的客人提供住宿。