拥有 230 年历史,堪称节能奇迹
“丹弗斯成就舒适生活”数字温控器帮助改变了美国驻比利时大使官邸。
全球“丹弗斯成就舒适生活”数字温控器的首批安装之一将美国驻比利时大使官邸转变为能源效率的展示案例。
地点: 比利时布鲁塞尔
项目: 供暖消耗减少 23%
应用: 用“丹弗斯成就舒适生活”温控器替换旧的温控器
“该项目的目的不仅是要降低官邸的能源成本,而且还使其更加舒适,并切实展示当我们将能效的力量释放到我们现有的住宅和建筑物中时所获得的成效。”- Kateri Callahan,ASE 主席
位于布鲁塞尔市中心的美国驻比利时大使官邸,拥有 230 年历史,气派庄严、历史悠久,在丹佛斯的助力下,它现在更加节能。
在 2011 年初的短短 8 周内经过从上到下的改造后,该官邸已成为住宅能源效率最新技术的展示案例,包括“丹弗斯成就舒适生活”无线控制数字散热器温控器和 Danfoss Link Central Control 触摸屏。
“虽然这个官邸可能看起来像是一座历史根源很深的住宅,”美国大使 Howard Gutman 说,“但它实际上代表了我们的能源未来。这个未来以此为豪:公私合作伙伴关系、包含设备效率标准的综合战略、联邦政府在能源效率方面以身作则、昨日和明日的住宅更节能。”
研究显示,通过“丹弗斯成就舒适生活”温控器替换旧温控器,供暖消耗减少了 23%,这也是大使官邸成为欧洲首批配备“丹弗斯成就舒适生活”系统的住宅之一的部分原因。
该改造项目是与全球能源效率论坛一起进行的,该论坛是华盛顿特区的美国节能联盟举办的年度会议。美国节能联盟(ASE)主席 Kateri Callahan 表示,ASE 正在寻找一个项目,以展示如何实现旧住宅的现代化并提高能效。
“该项目的目的不仅是要降低官邸的能源成本,而且还使其更加舒适,并切实展示当我们将能效的力量释放到我们现有的住宅和建筑物中时所产生的变化。”Callahan 说道。
将 1,496 平方米的住宅(16,097 平方英尺)改造成现代能源奇迹,同时不损害其历史建筑或装饰,这需要大费周章。特别是当这个项目涉及几家大公司、新技术、只有 8 周时间。
“安装的规模很大,”丹佛斯比利时的销售经理 ErwinDebutte 说道。“但是,我们的系统所面临的挑战与其他任何住宅改造都非常相似,我们花了几天时间来实际评估、安装和培训员工如何使用该系统。”
为了帮助完成能源改造,丹佛斯在大使住处和一些常见工作区(如厨房)的旧铸铁散热器上安装了 30 个新的 living connect® 散热器温控器。每个 living connect® 温控器都采用 Z 无线电波技术进行了增强,这使得它们可以与官邸中的壁挂式触摸屏控制器(称为 Danfoss Link Central Control)进行通信。这种无线功能意味着无需在历史建筑中钻孔或拉电缆即可实现更快速的安装。
Danfoss Link 还可以对所有散热器进行控制或编程,以优化这些散热器用于在大使住处放松、睡眠或专注于工作或学习。另外一个 Danfoss Link 单元可以控制工作区域内的所有温控器:除其他功能外,还可以在工作时间之后将热量降至最低水平。
“官邸中的 living connect® 温控器有许多标准技术功能,如开窗功能。例如,这将允许大使馆的工作人员能够在厨房等地打开窗户通风, 而不会有浪费供暖能源的风险,“丹佛斯品类经理 Morten Bang Jørgensen 说道。“这是因为温控器足够智能,当它们检测到窗户打开时可自行开启和关闭。”
Debutte 说,最大的挑战是地面供暖系统和散热器供暖系统的结合,以及官邸房间之间的防火墙和门。丹佛斯安装人员必须计算无线信号中继器的精确需求,以便散热器温控器和触摸屏控制器之间的连接能够完美运行
“对于供暖系统来说,这些都是相当现代的挑战,无论住宅有多旧,”他说。
独特的挑战和意想不到的解决方案
拥有无线控制散热器温控器的能力也被证明在改造过程中有一些意想不到的好处。在官邸内,有一个大型宴会厅用于接待和娱乐。宴会厅使用独立的供暖系统和通风系统,这些系统在过去多年中是分开安装的。宴会厅的散热器位于大型金属格栅后面的地板下,非常难以拆卸。
“这意味着,对散热器温控器进行简单的调整之前需要花费大量的时间和精力,因此,从来没有这样做过。在天气温暖的几个月里,热量一直在散去,同时制冷系统在工作对抗这种作用。” Jørgensen 说。以前解决这一挑战需要拆除墙壁和改造住宅。“我们在散热器上安装了 Living Connect® 温控器,现在由于能够无线调节温度,很难接触到它已不再是一个问题。”Jørgensen 说。“节省的时间、金钱和精力是巨大的,大使馆的工作人员避免了重新设计系统或拆除墙壁,这为他们节省了大量资金。”
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电子散热器恒温阀电子散热器恒温阀 Danfoss Eco™ 是一款独立型智能散热器恒温器,使您能够在家中控制散热器供暖。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }散热器传感器丹佛斯散热器恒温阀可将每个房间的室温维持在恒定状态,从而降低能耗。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }散热器阀全系列丹佛斯散热器阀专为满足商业和工业部门的严格要求而精心设计,几乎适用于所有系统和安装条件。