据美国国家气象局称,2014-15 年冬季一系列湖泊效应事件和飞剪式系统导致纽约布法罗产生了 112 英寸厚的积雪。在一个惯有严冬天气的地区,这仍然是不寻常的 - 积雪厚度比正常高出 18 英寸。但即便是如此巨大的降雪量也无法与安装在卡纳尔赛德的丹佛斯融雪系统相匹敌。
下雪后,这个系统就会将其融化
据美国国家气象局称,2014-15 年冬季一系列湖泊效应事件和飞剪式系统导致纽约布法罗产生了 112 英寸厚的积雪。在一个惯有严冬天气的地区,这仍然是不寻常的 - 积雪厚度比正常高出 18 英寸。但即便是如此巨大的降雪量也无法与安装在卡纳尔赛德(布法罗海滨复兴中心)的丹佛斯融雪系统相匹敌。
在 19 世纪的大部分时间里,布法罗的内港是世界上最赚钱的商业中心之一。这个繁忙的港口标志着伊利运河的西部终点,是通往西方的门户。但随着 20 世纪初火车和汽车的到来,这一切都发生了变化。港口活动急剧减少,最终,大部分场地被石头和泥土填满,为街道和停车场提供空间 。
1999 年,伊利运河港口重建项目概述了恢复该地区的计划。16 年耗资 3 亿多美元后,恢复区包括卡纳尔赛德, 这是一个将布法罗市中心重新连接到港口的混合用途区。重建后的活动中心包括浅运河(恢复 1825 年足迹)和人行道 (纤路上曾有沿运河拖拉驳船的骡子)。在夏季,居民和游客可以租借桨船和遥控帆船在复制的运河上游玩,而冬季则带来了在相同水域溜冰的机会。“融雪系统是该项目的亮点之一。从产品的角度来看,该系统易于安装。但是,为了确保获得丹佛斯提供的保修,测试至关重要。仅电阻测试就要求我们在收到电缆时对其进行测试,以确保电缆在运输过程中没有损坏。我们在安装电缆后对电缆进行测试,在浇注混凝土时再次对其进行测试,在浇注混凝土后对其进行最后测试。在这个项目中,电缆通过了每一项测试,这说明了它们的耐用性以及制造质量有多好。”
- Tom Zielke, O’Connell Electric
融雪系统将通往运河的道路清理干净。冬天也会给港口带来冰雪。如果该城市希望运河上可进行滑冰活动,则需要找到一种方法来保持运河周围的区域人行道清洁干燥,以便人员可安全进出滑冰区。这就是丹佛斯融雪系统的用武之地。融雪系统由位于纽约克里夫顿的 Comfort Radiant Heating,LLC 提供,并由位于纽约维克多的 O’Connell Electric Company,Inc. 安装。该融雪系统使用 8,000 平方英尺的丹佛斯 GX 地席和电缆、10 个数字传感器和 5 个 GX 850 双区自动控制面板,并配有 5 个电接触器和定时器面板(可控制系统的所有 5 个区域)。丹佛斯为电气承包商提供了图表,说明了如何铺设地席以及区域与控制器的配对。由于卡纳尔赛德项目标志着 O'Connell Electric 首次处理融雪系统方面的问题,所以 O'Connell Electric 公司聘请了 Comfort Radiant 的老板 Russ Hacker 担任顾问,他可以帮助他们完成安装过程。“我们认识 Russ 的第一天就知道该融雪系统是正确的产品,Russ 是帮助我们正确安装的合适人选,” 电气承包公司运营执行副总裁 Joe Pellerite 说。“Russ 会见了参与该项目的每一个人 -- 总承包商、泥瓦匠和我们的电工 -- 向他们灌输在安装过程中遵循适当程序的重要性。”
地席和传感器嵌入混凝土中
丹佛斯线路电压系统设计用于混凝土、沥青中(在摊铺机的帮助下),由双芯发热电缆和带 20 英尺冷线的单点接头组成。该系统依靠数字传感器提供有关降水和温度的精确反馈, 并依靠自动控制面板对融雪系统的设定点进行全面控制。GX 系统在摊铺期间嵌入。在浇筑混凝土之前,电工将地席连接到最终嵌入浇筑混凝土中的加固钢筋网上。传感器也嵌入浇筑的混凝土中。
Pellerite 对地席也给出了类似的评论。“我认为地席的美妙之处在于其良好的制造质量。一切都布置在一个系统中,旨在满足特定的应用。我们能够用更长的冷线来匹配人行道的长度,并需要这些冷线碰上传感器。丹佛斯提供了项目所需的额外长度,并且地席下铺得非常好,这归功于产品设计和制造方面的远见卓识。”
雪再没有机会堆积起来
布法罗融雪系统的温度设置为 30 度,因此,每当混凝土的温度下降到 30 度以下并且混凝土板上有湿气时,数字传感器就会向运河附近建筑物地下室中的控制器发出信号。控制器将根据这些信息采取行动,每平方英尺提供 50 瓦的电力来融化人行道上的降雪。
“有了这个系统,雪就再也没有堆积起来的机会了,” Hacker 说。“当温度达到冰点开始降雪或冰时,混凝土板就会变暖。这在像布法罗这样的地区尤其重要,因为这些地区可以在经历一或两个星期的 10 至 20 度气温之后,突然升温或有暴风雪。温暖的人行道时刻准备着融化降雪,从而不会造成积雪。考虑到布法罗的参数 - 能获得多少降雪,能有多快获得降雪 - 像这样的融雪系统有助于为这种情况做好准备。
系统具有美观、维护和安全方面的优点
布法罗市还对可降低与应用化学品、拥有除雪机械或雇用外部服务相关的成本和环境影响的解决方案表示赞赏。根据 Hoyt 的说法,去年冬天,卡纳尔赛德吸引了 55,000 到 70,000 人前来。“我们希望在这一成功的基础上再接再厉,将港区的其他部分改为 12 个月运营,” 他说。“我们对融雪系统为我们工作的方式非常满意,我认为在我们推进未来开发的过程中,我们绝对会考虑到这一点并鼓励未来的开发商也考虑到这一点。”
系统通过了测试
完成港口工作后,Pellerite 准备再做另一项工作,他确信自己知道如何安装产品和期待什么效果。“诚然,这不仅仅是从箱子里拿出来、铺好并在其上浇筑混凝土,” 他说。“你需要耐心地遵循丹佛斯所给的指示。但如果你这样做了,你就不会感到失望,因为这个产品会完全按照它说的去做。这真的很简单,也很有效。“
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于融冰化雪和防冻保护的电缆丹佛斯发热电缆专为各种应用而研发,包括舒适的室内地暖。我们最新的创新成果 Danfoss ECflex 结合了我们多年的经验研发而成,是真正的创新产品,具有极高的通用性、灵活性和可靠性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }融冰化雪专用垫丹佛斯加热垫适用于家居和商业建筑的多种室外加热应用。它们包括带有一个冷尾和隔网的双芯电缆。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }用于融冰化雪和防冻保护的温控器丹佛斯融冰化雪温控器可用于各种户外用途。使用这些温控器,您可以轻松控制冰雪融化、屋顶排水和防冻。