South Northants Homes 经营的布里奇沃特府邸由 29 个退休人员单独住宅组成。这家非营利性住房协会管理着大约 2,900 个住房,借此机会用丹佛斯热泵供暖系统对养老院进行了升级。通过安装热泵,该住房协会希望大幅减少能源开支和碳足迹。
目前,所有住宅和公共区域的供暖均由地源热泵提供,地源热泵从布里奇沃特府邸地面下 125m 深处的 21 口能源井中抽取能源。由于该城市区位的可用土地数量有限,因此使用了钻孔,这意味着水平地面环路不是一种选择。布里奇沃特府邸内的公寓是公共计划 的一部分,其中一个中央设备房位于外屋内,该外屋内有 3 台丹佛斯热泵 (DHP-R 35kW) 机组,可为所有住宅以及公共休息室和厨房区域提供足够的暖气。
在改造之前,暖气是通过蓄电式加热器供应的。因此,安装了一个新散热器系统,以满足住宅的空间供暖要求,确保即使在最寒冷的冬季天气下,住宅也能保持温暖舒适。通过阁楼隔热处理对布里奇沃特府邸进行了升级,这进一步提高了建筑物的热效率。
South Northants Homes 的 Doug Grace 说道: “我们需要更环保的能源,事实证明,热泵在降低能源消耗成本、为居民提供舒适温暖的环境以及降低环境影响方面非常有效。” “租户们非常高兴。很多人都说,热泵已经安装好了,他们家现在暖和了很多,以及热泵连续运行时温度更加稳定的事实。他们对安装团队感到非常满意 - 特别是在他们为居民们建造新的暖房竭力全力时。这是一个非常大的惊喜,非常受居民们的欢迎,其中许多人是热衷于园艺的人!”
相关产品
即将推出...
即将推出...