丹佛斯总监 Chris Dale 说道: “热泵在度假小屋中用得越来越普遍,因为这样做意味着小屋将温暖舒适,并可降低了屋主的运营成本。DHP-L Opti Pro 是一种非常受欢迎的地源热泵,因为它提供了高水平的能源效率。”
作为创建可负担得起的可再生能源系统的一部分,东萨塞克斯郡坎伯桑兹的两个新海滨度假小屋已安装了丹佛斯的地源热泵。
开发商接洽了总部位于肯特郡福克斯顿的 Reina 集团,这是一家丹佛斯认可的安装商,他们推荐了两个丹佛斯 DHP-L Opti Pro 热泵系统,配有一个 400 升的缸体和 120 升的缓冲罐。每个 4 卧室房都有两个深度约 100 米的海滩钻孔,作为热泵的能源来源。这两个海滨别墅建在一个覆有雪松的钢框架上,并配备了输出功率为 8kw 的热泵。
Reina 集团在整个房屋内装上了地面下供暖,这是热泵系统有效的热量配送方法。该公司还集成了 MHVR(机械通风热回收)系统,该系统可提供新鲜空气和改善环境控制,同时还通过降低供暖(和制冷)要求来节省能源。
Reina 集团的 Dan Large 说道: “在海滩上钻孔是不常见的,但用在这个项目上效果非常好,屋主们现在可以享受这种更清洁、更绿色的能源的好处,而不必依赖化石燃料。“
丹佛斯总监 Chris Dale 说道: “热泵在度假小屋中用得越来越普遍,因为这样做意味着小屋将温暖舒适,并可降低了屋主的运营成本。DHP-L Opti Pro 是一种非常受欢迎的地源热泵,因为它提供了高水平的能源效率。”
DHP-L Opti Pro 热泵采用的技术结合了使用速度控制循环泵的智能控制系统,可确保输出不断地根据供暖系统和集热器的主要要求和条件进行调整。这意味着热泵将始终在理想条件下运行,因此时刻保证了效率。生活热水性能也将受益于内置的去过热器和即使在进行空间供热时也能实现更高热水产量的技术。