Jensen 一家的供暖开支已减半
很容易作出决定选择丹佛斯热泵。我们的供暖工程师向我们保证,丹佛斯热泵将提供市场上最好的性能 - 而且到目前为止,它肯定已经证明了期价值! 我们现在节省了一半的年度供暖费用,我们对安装的简易程度以及泵运行的安静程度感到非常惊讶。” - Ingrid Jensen
节能供暖
当 Ingrid 和 Poul Erik 更换旧的燃气锅炉时,高昂的供暖费用以及想不依赖天然气的愿望,使他们期待可再生能源。一位供暖工程师推荐了丹佛斯的空气源热泵,该泵被证明是家庭用理想供暖解决方案。
使用燃气锅炉 20 年后,Jensen 一家发生了新的事情。和许多其他丹麦人一样,这对夫妇见证了能源价格的上涨,于是开始研究不依赖化石燃料的好处。
Jensens 正计划在措夫特鲁普对他们的房子进行小规模改造,这是一个考虑替代天然气或石油,并转向可持续能源的绝佳机会。Ingrid Jensen 解释说:“我们正在寻找一种对环境和经济有益的解决方案以及不要求对我们的房子、花园或生活方式进行重大改变的系统。”
好的建议使一切变得不同
“我们以前听说过地源热泵,也谈到过地热,但我们的花园太小,不适合地面环路。相反,我们当地的供暖工程师问我们是否考虑过空气源热泵,特别是丹佛斯的 DHP-AQ 热泵。”
根据工程师的建议,Jensens 决定将这项革命性技术用于他们家,但 Ingrid 对安装范围感到焦虑; 从时间尺度到干扰都会引起家人的不安。
“所有与安装相关的工作都进行得非常快,并且很容易融入我们现有的计划中。我们将阁楼隔热并在房屋的部分区域安装地面下供暖,并且热泵安装没有引起任何问题,甚至没有整合热泵的室内和室外单元。我们对热泵非常满意 – 热水即时供应,室内环境舒适,心安理得地使用能源感觉真好; 环保经济。”
低噪节能
DHP-AQ 的噪音水平是市场上最低的之一,因此热泵几乎可以放在家外的任何地方。
“我们知道有些热泵的噪音可能相当大,这是我们在购买之前担心的问题之一,但我们的热泵几乎没有噪音,即使你在花园里靠近它站立! 室内单元是完全静音的,所以如果你想安装的话,你可以把它安装杂物室或厨房里。” Ingrid 说道.
Jensens 选择将室内单元放置在之前旧燃气锅炉所在的位置,隐藏在推拉门后面。“安装人员建议我们对室外部分进行掩饰,但我喜欢其简洁的设计线条,所以我在它周围种了一个小花坛,以便将它融入到花园里”,Ingrid 说道。
测试结果最好
使用市场上 10 台其他空气/水热泵对 DHP-AQ 进行了测试,结果证明丹佛斯的解决方案具有最高的年效率,这意味着可以最大限度地节省供暖开支(该测试于 2011 年 9 月由瑞典能源署执行)。
推荐热泵
措夫特鲁普的这对夫妇的邻居以极大的兴趣关注跟进了安装过程。现在,当他们听到 Ingrid 和 Poul Erik 节省下多少供暖费时,他们很难相信。“我们向所有家人和朋友推荐丹佛斯热泵,如果他们对此持怀疑态度,我们只需向他们展示我们的辅助仪表(泵的单独电表),它可指示我们在一年内将节省多少费用,目前为 50%。之后,他们也想要一个这样的热泵,”英格丽德微笑着说道。
这是 Jensen 一家选择的解决方案
DHP-AQ 9 kW 空气源热泵+ MAXI 室内套件
热泵通过吸收外界空气中的能量来产生热量、热水和制冷作用。该机器由两个单元组成: 一个室外单元,即热泵本身,一个室内单元,带有一个集成的转向装置和一个由不锈钢制成的 180 升热水箱。