Staff Gebruers 决定使用丹佛斯的地热能源,年效率 SPF* 为 4,9,每年可节约 80% 的能源,并可减少超过 25 吨的二氧化碳排放量!
回顾 80 年代
Staf Gebruers 是比利时的地热能源先驱。1982 年,他决定用可再生能源为养猪场供暖。这是最早使用地热热泵的创新系统之一,地热热泵是靠水井来运行的。这对比利时来说是第一次,但是开拓精神总是要冒风险的。Staf 在养猪场安装了两台 25 kW 的热泵。1983 年安装完成后,他在一个开放日组织活动向其他农民展示了这个想法。超过 200 名农民前来观看令人印象深刻的热泵安装效果究竟如何。毫无疑问,热泵安装多年来为 Staf 节省了大量的能源、资金并减少了二氧化碳排放。
丹佛斯提供动力的地热能解决方案
1986 年建造新房时,Staf Gebruers 和他的兄弟决定安装一台热泵。现在,30 年后,他家里的热泵仍能正常工作。“自从我有了第一台热泵之后,我就比较了各种能源价格,发现热泵是为住宅供暖或加快业务发展的最经济的方式。但这不是我安装地热热泵的最重要原因。我希望建筑物每年都能保持能源平衡,所以我在屋顶上安装了足够的完全独立的太阳能热板。“- Staf Gebruers 说道
当 Staf Gebruers 和 Jeanne Wens 决定建造一栋有 11 套公寓的建筑物时,他知道这将需要一个热泵和来自地面的能源。“我认为这栋建筑物是对未来的投资,不仅是为了我自己,也是为了我的孩子们和孙子们。无论能源价格如何,都会有任何银行无法向我承诺的固定投资回报。“ – Staf Gebruers 说道,他的妻子 Jeanne Wens 补充道: “也许说起来很奇怪,但我不喜欢天然气。燃烧用掉地球的储藏资源感觉不自然。当我们决定出租所建的 11 套公寓时,我们希望它们尽可能防火。你永远不知道使用天然气和石油会发生什么,这对我们来说不是一个选择,因为我们已经拥有热泵 30 多年了,对 Ecoerm 的服务和个人方法非常满意,我们甚至从来没有考虑过除热泵以外的其他选择。”
11 间公寓拥有不同的可用区域,但所有的都将采用地面供暖,热量由丹佛斯 DHP-M M 地源热泵提供。DHP-M M 是新设计的丹佛斯逆变器驱动的地源热泵,具有 11 至 44 kW 的可变供热容量。此外,热量配送设备由地面供暖用 AB-QM 水力平衡阀、TWA 热电驱动器和 Basic Plus2 房间温控器控制和平衡,所有这些均由丹佛斯提供。所有这些都允许对单个区域进行控制,使之有舒适的温度,同时降低能耗并确保供暖系统有最佳流量。
节能、舒适和环保足迹意识
“地面供暖的舒适性和畅快感必不可少。当我在朋友家没有地面供暖的时候,我真的很想念它。一旦我的脚暖和了,我的整个身体都暖和了,我个人认为你无法将地面供暖的舒适性与散热器供暖的舒适性相比较。因此,如果它对我们来说已足够好,我们为什么要减少向租用公寓的人提供地面供暖。” - Jeanne 说道。热泵的二氧化碳排放量相对较低: 不到燃料或燃气住宅电器产生的二氧化碳排放量的一半。通过在其新公寓建筑物中安装热泵,Staf Gebruers 和 Jeanne Wens 在改善气候方面发挥了重要作用,可持续减少高达 49% 的二氧化碳排放**。”如今,当你建造一座新建筑物时,你不应该只关注初始成本。根据新的建筑法规,可再生能源必须是总能耗的一部分。通过安装热泵与太阳能热板的组合,您的 E-peil*** 得分可以下降到 30 以下,您可以免交 5 年的地籍税。在这种情况下,这意味着额外节省了数千欧元。随着能源价格多年来的上涨和波动,能源独立会让你感到安心。我相信你会发现许多市场上更便宜的短期解决方案,但丹佛斯的长期评估和卓越品质使其成为最佳选择。丹佛斯拥有令人印象深刻的产品系列,可为您提供舒适而经济的供暖系统的所有组件,从温控器等热量配送控制器到全功率地热热泵。所有这些的质量都是最好的,因此在建筑物的整个生命周期内几乎没有维护成本。“ - 来自 Ecoterm bvba 的 Luc Van de Velde 说道,他是一位在供暖系统安装方面拥有 20 多年经验的工程师。
资料库:
地点: 比利时卡斯特莱
安装年份: 2016
加热面积: 1 149m²
地源: 8 个钻孔,每个钻孔深度 135 米
钻探: GEBO bvba (www.gebo.be)
可再生能源: DHP-MM 地源热泵(11-45kW)
供暖系统控制装置:
- CF-MC 主控制器
- TWA 热电驱动器
- Basic Plus2 房间温控器
- ABQM 平衡阀
- SonoSelect™ 超声波热量表
建筑物的能源需求: 101 384 kWh
热泵使用的能源: 20 702 kWh
可再生能源: 80 682 kWh
SPF: 4,9
每年减少的二氧化碳排放量**** 与石油相比: 29,8 t
每年减少的二氧化碳排放量 **** 与天然气相比: 25,8 t
* SPF - 季节性能系数是热泵提供的热量与耗电量的简单比值。这意味着热泵将 1kW 的电能转换为 3 或 4kW 的热量。SPF 作为年度效率涉及全年,包括最暖和最冷的时期,以及热水的生产。
** “热泵技术与环境影响”瑞典热泵协会报道
*** E-peil(energieprestatiepeil)是一个比利时评级系统,利用政府的财政激励对建筑物能源等级进行排名。
*** 在 co2.myclimate.org 上计算了比利时的二氧化碳减排量
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }家用地源热泵家用地源热泵利用周围土地中的能量来提供供暖、热水和制冷解决方案。