屡获殊荣的办公综合体 Floreasca Park 将绿色办公楼的环保效果提高到一个新的高度。Floreasca Park 节省了 40% 的能源开支,为租户带来了可观的节约,并为建筑物带来了绿色足迹。
罗马尼亚的新办公综合体 Floreasca Park 是 BREEAM 国际评级下可持续办公楼的绝佳典范。
Floreasca Park 背后的团队是如何实现令人印象深刻的能源效率的?
首先,全新的办公楼配备了先进的热泵系统,利用地面的免费热量和冷量进行空间供暖、制冷和热水供应。其次,供暖和制冷解决方案的控制非常精确,由丹佛斯的近 2,000 个 AB-QM 压力无关型平衡和控制阀 (PIBCV) 自动执行。
为什么 PIBCV 阀门备受暖通空调安装商的追捧?
- 安装与调试简便。
- 安装时预设开度简单,无需手动平衡。
- 确保在任何时候都有正确的流量,即使在低流量的情况下也是如此。
- 阀权度为 100% 的控制阀允许泵扬程比传统设置值更低,以最大限度地降低能耗。
Floreasca Park 凭借其在可持续性、舒适性和能源效率方面的创新方法赢得了多项国际奖项。2014 年,Floreasca Park 获得了 CEEQA 奖(中欧和东欧房地产建筑质量奖)和 SEEQA 奖(东南欧房地产建筑质量奖)。