作为在汉堡 Berner Heerweg 建造养老院的新项目的一部分,规划师和建筑商选择了丹佛斯分散式 EvoFlat™ 小型家庭换热站。这当然是一个考虑到了老年居民的很好决定, 因为分散式生活用水加热是预防军团菌病例的一种行之有效的方法。除了卫生安全性高外,小型家庭换热站还具有能源效率和结构优势。
许多地方都出现了辅助生活设施、养老院和疗养院 - 当然,这在一定程度上与人口发展有关: 老龄化社会需要新的住宅解决方案。但这种情况也在发生,因为投资者更愿意将资本投资于建筑物,而不是将其留在银行。
2013 年由住房合作社“Wohnungsgenossenschaft von 1904 e.G.”授权 ,位于汉堡 Berner Heerweg 的养老院拥有 70 个住宅单元,每个单元有一个半到三个房间,分布在两栋建筑物上。所有公寓均设有阳台或露台,可从客厅进入,无需越过门槛。水平入口淋浴间配有扶手。养老院还有一个大型公共活动室和两个客用公寓,这两套公寓都具有这些设施的典型特征。
原则上,为单独公寓供暖和提供生活热水有两种方式: 传统的布置是通过集中供暖系统供水,可集中加热生活热水(结构特点: 管道从地下室垂直敷设)。另一种选择是通过小型家庭换热站进行分散式热量配送和分散式生活热水供应(结构特点:管道在公寓内水平敷设;由于安装在墙内和竖井中,占地面积小) 虽然为公寓供水的传统布置需要五个管道(冷水,供暖供水,供暖回水,生活热水,热水循环),但是小型家庭换热站仅需三个管道(冷水,供暖供水,供暖回水)。
针对军团菌的卫生防护
除了养老院的供暖和热水工程,建筑规划办公室 Otto&Partner 还负责规划电气工程、卫生和通风设施以及火灾报警系统。供热依赖于与 Lichtblick 公司签订的合同安排: 这家公用事业公司经营街区供暖系统 (CHP),该系统可将能量输入供暖水缓冲蓄能器。
75°C 的热水从此缓冲蓄能器提供给分散式小型家庭换热站。安装的换热站是丹佛斯的 Termix VMTD-F-B 系列换热站: 用于直接供暖的小型家庭换热站和恒温控制的即时热水器。这项技术特别适用于由供热网络(如热电联产或燃气锅炉)供暖的公寓中的双管系统。此外,可以为每套公寓单独生成账单 - 系统有集成的水表和热量表。
为什么选择分散式供热配送?
当养老院的经营者面对新的《饮用水条例》规定的要求(主要特点: 热水中军团菌的定期检测)时,合作社决定不安装传统的生活热水系统。
这是因为替代方案 - 通过小型家庭换热站(淡水加热)获得分散式生活热水 - 非常巧妙地规避了新条例中的 3 升/400 升要求。
工程公司 Otto&Partners 的合伙工程师 Niels Carlsen 表示,采用丹佛斯技术的决定主要是因为他们过去有与丹佛斯公司积极合作的经验: “我们从经验中了解到,这是一个我们可以依靠的供应商,可以提供合格的技术支持,包括所有的设计计算。Niels Carlsen 表示,丹佛斯非常灵活,例如,他们也愿意设计温度规格偏离标准的小型家庭换热站。“即使我们要求尺寸大于一般的小型家庭换热站,对丹佛斯来说也不是问题 - 我们的经验表明,其他供应商经常无法满足这些特殊类型的要求。” 选择丹佛斯,Otto & Partners 就可以确保在与区域供暖相关的所有问题上得到快速、灵活的支持。“这是我们的一个关键标准。”
丹佛斯还负责进行养老院项目中与换热站相关的计算。需要考虑以下几点,以确保分散式系统的正确选型:
• 每个住宅单位的供暖要求,即所需的供暖 (HE) 容量
• 所需的生活热水 (DHW) 性能
• 一次和二次侧供水和回水温度(夏季/冬季)
• 冷水温度(饮用水供应)
• 所需的热水温度
• 建筑物内的住宅单位数量(公寓建筑物)
• 系统内的额外热损失。
缓冲蓄能器的尺寸必须符合与持续 20 分钟的峰值流量相关的供暖要求。管道系统应相应设计。