韦尔德市位于柏林附近,与河流和湖泊景观和谐融为一体,其水资源丰富,沿着哈维尔河蜿蜒前行(“勃兰登堡的托斯卡纳印迹”)。“Havelterrassen am Zernsee”项目拥有 100 多间公寓和众多商店,位于该地区的中心地带,那里弥漫着野性及和平气息,水资源丰富。投资者是 Antan Recona Objektgesellschaft Havelterrassen mbH & Co. KG。
一期工程已经完工,在一个广场上建造了六幢住宅(含 104 套公寓)。这些建筑物符合当地的高标准环境。一个外部街区供暖系统为建筑物提供电能,并将热能送入当地的供暖管网。
如何将当地的热量运送到单独公寓? 该功能由供暖换热机组执行
- 它们起到了(间接) 联系供应商和接受者的作用。换热机组的“大脑”是相应配置的控制器; 除此之外,它们还确保每个家庭供暖系统的水流温度恒定。
原则上有两种方式为公寓供暖和提供生活热水: 传统的理念是使用集中供暖和饮用水加热,或使用分散式小型家庭换热站。
EvoFlat FSS 型丹佛斯小型家庭换热站与 GTZC 地面下分配器一起安装。对于建筑师 Rehwinkel&Partners 来说,重点考虑是卫生方面的问题: “目的是避免储存大量的生活热水——当然,到目前为止,已经有一个公认的事实,即军团菌可能在那里和相关的循环管路中出现和传播。具有集成淡水系统的分散式小型家庭换热站可以加热流动中的生活用水,防止出现军团菌问题。同时,房屋管理者不必担心饮用水法规和与军团菌相关的检查职责,”Eric Rehwinkel 说道。
优势:
当然,也有一些纯粹的技术特征说服了 Havelterrassen 的规划者。例如,一些公寓非常大,需要相应的大型地面下分配器 - 针对这种需要,丹佛斯小型家庭换热站配备了 GTZC 型地面下分配器(含 3 到 14 个流动出口)。流量计可分配预定量的水。GTZC 变型还提供带循环泵的混合回路以及用于控制水流温度的自力式 FTC 恒温传感器。以电子方式连接的安全温度驱动器与区域阀和执行器结合使用,可防止地面下供暖回路中温度过高。内置区域阀,结合热电驱动器和可选的房间温控器,可实现了个性化、舒适和能源优化的供暖时间控制。
Eric Rehwinkel: 在我看来,分散式小型家庭换热站目前是现代化多户住宅中的最新技术设备!” Havelterrassen项目的总承包商是 RTLL Generalbau GmbH,总部位于基希贝格。建筑系统项目经理 Thomas Schleif 对该系统的选择有何看法? “对于大多数买家来说,这种分散式能源供应理念非常新颖,但事实上,其好处(特别是卫生和军团菌问题)很快就说服了所有人。” 那么成本呢? 这常常是争论的焦点,尤其是当有更便宜的替代品时。Thomas Schleif 计算了一栋建筑物分散式解决方案的确切成本以及传统集中式解决方案的成本。“小型家庭换热站不便宜,但由于不需要在整个建筑物内安装两个管道系统,成本更高的缺点很快就弥补了。” 得出这样的结论时,他不仅考虑了额外管道的实际技术建造成本,而且考虑到了无需隔热工事,地板铺设的成本和工作量减少,因为须交叉安装的管路更少了。根据 Schleif 的说法,“说到底,投资成本或多或少会达到平衡。但分散式解决方案具有决定性的卫生方面的好处!“
此外: “特别是,在我看来,控制系统的质量和速度是一个支持丹佛斯系统的有说服力的论据。”