显然,新Dynamic Valve™ 是森纳堡公立学校的解决方案,供暖系统在这里引发了严重的问题。学校、当地一家暖通空调公司和丹佛斯联手寻找能够为教室带来舒适感的解决方案。
2011 年,为了解决高中空间有限的问题,森纳堡公立学校搬进了该市的法院。学校的学生和工作人员受到了混乱的供暖系统的影响。尽管进行了大量的能源改造,但仍存在个别教室夜间温度降低效率低下、温度控制不足的问题。学生们早上打开散热器取暖的习惯并没有提高舒适度。随后往往是打开窗户,目的是将温控器调回正常水平。这意味着热量消耗超标,供暖系统需要显著改善。
校方充分意识到该建筑物的优化潜力,并进行了多次改进。然而,他们很难找到一个既实惠又有效的水力平衡解决方案。
基于知识和信任的解决方案
Morten Kanne-Hansen 是学校的技术主任,一直密切关注这些问题: “在选择这方面的解决方案之前,我们有很多需要考虑的问题。我们的决策基于我们与 Kliplev HVAC 和 Danfoss 的高效对话,两者为我们的几个过程提供了解决方案。我们密切听取了双方的意见,因为 Danfoss 拥有丰富的专业知识和优质的产品,而 Kliplev HVAC 则拥有我们系统的经验。
校方决定用新的 Dynamic Valve™ 替换该建筑物的旧阀门,这可以弥补常见但有问题的压力波动影响。相对于用最大流量增加的新型号来取代所有当前平衡阀(然后针对新负荷进行必要的新手动水力平衡)来说,这是一个简单而有价值的替代方法 。有了 Dynamic Valve™,森纳堡公立学校现在的热量分配均匀,并具有匹配的调节流量。无论阀门上的压差如何,阀门都能确保恒定的流量。
正如 Morten Kanne-Hansen 解释的那样,更换是出于经济和舒适的缘故作出的: “更换是一个更大过程的一部分,在这个过程中,主要目标是节约能源和金钱。” 丹佛斯的计算表明,学校能够靠更有效的夜间降温来节省资源,并在不到七年内支付投资成本。如果学校要求 21°C 的温度且每天运作 12 小时,这意味着他们可以在 17°C 的房间温度下度过大约 65% 的时间。房间温度每降低三度,学校可节省大约 5% 的电量。
容易上手
来自 Kliplev HVAC 的 Kim Henriksen 被聘请安装和调整新的 Dynamic Valves™。此前,他曾在出现问题的时候在学校开展过工作,但解决方案通常是针对局部问题的临时措施。Kim 对涉及更换阀门的解决方案非常感兴趣: “我一直是我们能够控制水力平衡的主要倡导者,当这个过程开启时,我感到很高兴。
学校共更换了 129 个阀门。Kliplev HVAC 的四名员工负责安装,这是在一个漫长而专注的周六工作期间进行的。这样,他们就可以避免干扰学校的学生和工作人员。水力平衡是一项可管理任务,Kim 和 Henriksen 对充分发挥阀门的特性和用途充满激情: “它非常适合应对该学校的挑战。系统太老了,无法搞清楚它是如何构建的,没有人知道平衡阀的状况。我们已经用 Dynamic Valve™ 解决了这个问题,它很容易更换和调节。因此,如果您在大型建筑物中控制热量时遇到困难,那么这是一种可以让您高枕无忧的解决方案。”
初步结果 对于 Morten 来说,阀门更换过程是节约能源的长期任务的一部分。这是学校要做的几项重大改进之一。其他项目包括更换水泵和安装自然通风设施,因此,将根据其他举措来看待初步结果。正如 Morten 所解释的那样,“有很多因素需要牢记。我们必须随着时间的推移来评估这样的项目,任何波动都必须得到纠正。但很明显,在建筑物的某些区域,舒适性水平得到了提高,其中阀门是我们制定的解决方案的一部分。因此,Morten 毫不怀疑他给其他学校和更大建筑物的建议: “在这里,我们有一个区域,您可以轻松地做一些事情来优化您的能源消耗。我找不到一个借口不这样做。