根据“德国饮用水条例”,建筑物业主和管理人员必须确保持久预防住宅建筑物中使用的生活热水系统中的军团菌。
最安全的解决方案是在使用前即时加热饮用水,并确保水的行进路程短。分散式小型家庭换热站正好提供了这些卫生优势。额外的舒适性和成本考虑促使维特布利克项目的规划者选择了丹佛斯的 EvoFlat 小型家庭换热站。
无需军团菌检测的分散热水供应
项目:
现在,一个现代化而迷人的社区矗立在伯布林根地区,过去这里用于飞机起飞和着陆。Nord-Süd Hausbau GmbH 的维特布利克房地产项目已经取得了很大进展: 该项目开发商在迷人的湖滨环境中建造了一个由三部分组成的住宅区,拥有 124 套出租和公寓单元。这座 45 米高的住宅建筑物是前机场场地上唯一的高层建筑物,由建筑上相连的 15 层西翼楼和 13 层东翼楼组成。
住宅塔式楼由两栋七层公寓建筑物构成 – Haus Hohenwart 和 Haus Schönbuch。维特布利克项目的所有建筑物均采用优质材料建造,符合最新技术和能源标准。结果是根据 EnEV 2009 节能条例获得 KfW Efficient House 70 评级 - 具有高品质的隔热材料,并与伯布林根/辛德芬根区域供暖网络连接。地面供暖和独立房间控制为住户提供最大的舒适度。为了确保淋浴也是卫生安全的,所有的公寓都配备了一个小型家庭换热站, 用于分散热水供应。
集中式或分散式:
原则上,为多户住宅楼的公寓提供暖水和生活热水有两种方式。传统的解决方案是通过集中供暖系统供水,在地下室有集中生活热水供应(特点: 管道垂直敷设)。另一种选择是通过小型家庭换热站进行分散式热量配送和分散式生活热水供应(特点:管道在公寓内水平敷设)。
Nord-Süd Hausbau 委托一个规划办公室确定这两个备选方案中的哪一个是更好的解决方案。Nord-Süd 集团的总经理 Gottfried Weidner 将比较结果总结如下: “我们决定采用分散式热水供应方式。在我们看来,最重要的优势是淡水小型家庭换热站只在居民需要时才提供热水。这在卫生方面是最安全的解决方案!”
无需军团菌检测:
因为每套公寓都有自己的小型家庭换热站(带集成淡水系统),管道非常短,实际上排除了因水停滞而导致微生物污染风险的可能性。这样就无需进行“饮用水条例”规定的租用住宅空间定期军团菌测试,如果生活热水供应系统与水龙头之间的管道容积小于 3 升,也无需使用循环管路。
解决方案:
出于技术和财务方面的原因,规划人员和建筑物业主决定使用带有集成淡水系统的直接加热 EvoFlat 小型家庭换热站。已安装 116 个双管系统用小型家庭换热站,并通过缓冲蓄能器向换热站供应集中热源(区域供暖与太阳能结合)产生的供暖水。带有集成压差控制器的自力式 TPC-M 温度控制器可保持恒定的供暖和家用热水温度。混水回路可提供合适的温度水平(例如,在这种情况下用于地面供暖)。为了能够进行时间相关型温度控制,EvoFlat MSS 可选配一个集成在控制器中的区域阀执行器以及一个房间温控器。
根据连续流动原理,使用换热器完成生活热水加热。多功能控制器(TPC-M,带集成压差控制器)用作组合式液压恒温阀: 当使用热水时,流量控制部分仅允许一次侧和二次侧水流通过换热器。之后,水流立即被阻止。相比之下,温控器控制着热水温度。
由于采用了快速响应阀门,该技术尽可能消除了水垢和细菌的生长。这样,即使在供水温度和压差波动的情况下,多功能控制器也能够提供恒定的生活热水温度。为了计量冷水消耗,EvoFlat 配备了一个安装件,用于在冷水入口中安装生活冷水仪表。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }小型家庭换热站小型家庭换热站是安装在小型住宅和公寓中的分散式供暖系统,以便为最终用户提供所需的供暖和热水。