外立面由中国交付,丹佛斯提供一个焊接换热机组(型号为 FSD2550 H2 ECL 300,通过 2 个供热回路传送 300 kW 的容量)以及一个 500 升存储容量的生活热水系统。
许多事情把汉堡和上海联系在一起。自 2008 年 9 月以来,上海豫园传说中的湖心亭茶楼的复制就是其中之一。上海准备把这个礼物送给姐妹城市,并希望通过申办 2010 年世博会来推广自己。在开幕式上,主管市长 Ole von Beust 担保您不能将原件和复制品区分开来。用 45 个集装箱将 115 吨太湖石、140,000 块瓦片和数十棵中国松木从上海运到汉堡,并组装在菲尔德布朗纳大街 3,400m2 的建筑地面上。茶馆旁的建筑物四周环绕着田园诗般的池塘,还设有小吃店和 Lü Bolang 美食餐厅。
建筑物外立面大部分来自中国,而建筑物自动化系统则是由 Mackens & Sohn 公司提供和安装的。交付范围还包括一个焊接丹弗斯换热机组(型号为 FSD2550 H2 ECL 300,通过 2 个供热回路传送 300 kW 的容量)以及一个 500 升存储容量的生活热水系统。由 Vattenfall 能源公司提供区域供暖,流动温度为 136°C,压力为 25bar。
由于定制的换热机组具有最佳的选型、气候补偿和高质量的自动控制装置,换热最大可达到 101 K。因此,回水温度仅为 35°c,使网络和系统运行非常经济。通过高效节能的运行模式,客人不仅可以享受到烹饪和文化方面的好处,还可以逐渐了解到非常经济环保的供暖解决方案的真实发展前景。
如果您有兴趣实施区域供暖用于供热和生活热水生产,请联系您当地的能源供应商或访问本网址 www.heating.danfoss.com。