丹麦森纳堡 SIB ZERO+ House 背后的丹佛斯解决方案

2014年9月11日星期四

SIB ZERO +House 是丹佛斯广泛付诸实施的专业和节能解决方案的一个很好的例子。丹佛斯也是一个活跃的市场领导者,越来越关注低能耗。

SIB ZERO + House 是丹麦低能耗+住宅的名称。这座住宅最近在森纳堡镇完工,每年的能源消耗成本都较低,可以让人一瞥未来节能住宅的模样。

这座 200m2 的房子实际上产生的电量比每年消耗的电量要多,这就是它被称为+住宅的原因。多余的能源是通过独特的已知技术组合产生的,这些技术将家庭能源消耗转化为能源生产。丹佛斯为该项目提供室内环境和舒适系统解决方案,包括使用 Danfoss Air 系统和 Danfoss 快速响应地面供暖系统。

低能耗+住宅背后的秘密之一是有效隔热。然而,隔热良好的房屋还需要有效的通风,以保持健康的室内环境。在这种情况下,机械通风与热量回收相结合是唯一切实的解决方案。任何其他解决方案都会导致过度的能源消耗。

为了进一步优化能源消耗,丹佛斯将通风系统与所谓的地热预热表面结合在一起,该表面由花园中的一根 80 米长的管道组成,可捕捉太阳产生的地面热量。此能源在冬季可用来加热空气,在夏季可用来冷却新鲜空气。

丹佛斯节能整体解决方案可通过地下供热水泵来完善,该供热水泵可加热公用水,并用于家庭集中供暖。热量是通过快速响应的地面供暖系统发出的,该供暖系统由使用红外传感器测量地面温度的无线温控器精确控制。

相关产品

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯混合分流器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯混合分流器 } else { 丹佛斯混合分流器 }
    混合分流器

    丹佛斯地暖混合分流器产生的水温足够低,可以安全地通过地暖系统进行分配。该混合分流器旨在用于 FH 分集水器中,它能将较高的供应温度与较低的地暖回流混合,以达到所需的地板供暖温度。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯板材和管道; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯板材和管道 } else { 丹佛斯板材和管道 }
    板材和管道

    丹佛斯地暖板为水地暖系统奠定了基础。Basic 系统包含以下 3 种不同的板材型号: BasicClip、BasicRail 和 BasicGrip。通过这些,您可以轻松建立湿(浆料包裹)地暖系统。对于干式系统,我们提供 SpeedUpTM 板材。

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯房间控制装置; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯房间控制装置 } else { 丹佛斯房间控制装置 }
    房间控制装置

    为了确保水地暖或冷却系统达到预期的高舒适度和低能耗,好的室温控制装置必不可少。它们可控制房间或地板的温度,以避免过热。为了达到优秀的舒适性,每个房间都配备室内温控器。

;