SIB ZERO +House 是丹佛斯广泛付诸实施的专业和节能解决方案的一个很好的例子。丹佛斯也是一个活跃的市场领导者,越来越关注低能耗。
SIB ZERO + House 是丹麦首个低能耗+住宅的名称。这座住宅最近在森纳堡镇完工,每年的能源消耗成本都较低,可以让人一瞥未来节能住宅的模样。
这座 200m2 的房子实际上产生的电量比每年消耗的电量要多,这就是它被称为+住宅的原因。多余的能源是通过独特的已知技术组合产生的,这些技术将家庭能源消耗转化为能源生产。丹佛斯为该项目提供室内环境和舒适系统解决方案,包括使用 Danfoss Air 系统和 Danfoss 快速响应地面供暖系统。
低能耗+住宅背后的秘密之一是有效隔热。然而,隔热良好的房屋还需要有效的通风,以保持健康的室内环境。在这种情况下,机械通风与热量回收相结合是唯一切实的解决方案。任何其他解决方案都会导致过度的能源消耗。
为了进一步优化能源消耗,丹佛斯将通风系统与所谓的地热预热表面结合在一起,该表面由花园中的一根 80 米长的管道组成,可捕捉太阳产生的地面热量。此能源在冬季可用来加热空气,在夏季可用来冷却新鲜空气。
丹佛斯节能整体解决方案可通过地下供热水泵来完善,该供热水泵可加热公用水,并用于家庭集中供暖。热量是通过快速响应的地面供暖系统发出的,该供暖系统由使用红外传感器测量地面温度的无线温控器精确控制。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }分集水器和驱动器丹佛斯地暖分集水管具有高灵活性的特点,使其可以根据要求创建最适合的分集水管解决方案。从所有组件中进行选择,构建一个带或不带预设分集水器、流量计、截止阀和最适合您项目的通风口。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }混合分流器丹佛斯地暖混合分流器产生的水温足够低,可以安全地通过地暖系统进行分配。该混合分流器旨在用于 FH 分集水器中,它能将较高的供应温度与较低的地暖回流混合,以达到所需的地板供暖温度。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }板材和管道丹佛斯地暖板为水地暖系统奠定了基础。Basic 系统包含以下 3 种不同的板材型号: BasicClip、BasicRail 和 BasicGrip。通过这些,您可以轻松建立湿(浆料包裹)地暖系统。对于干式系统,我们提供 SpeedUpTM 板材。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }房间控制装置为了确保水地暖或冷却系统达到预期的高舒适度和低能耗,好的室温控制装置必不可少。它们可控制房间或地板的温度,以避免过热。为了达到最佳的舒适性,每个房间都配备室内温控器。