为积极生活提供绝佳的供暖舒适性
丹麦奥尔胡斯
远程温度控制使家庭供暖更容易、更便宜。安静小巷里的房子是 Kurt 和 Elly 这样一对活跃夫妇的理想住所。安装新 Danfoss Link™ 应用程序后,舒适度变得更好。Kurt 和 Elly 获得了控制家中每个房间温度的自由 - 即使他们外出进行定期滑雪旅行也是如此。
Kurt 说:“它非常精确,可精确到半度,这给我们带来了非常好的舒适度。” “只需点击三下就可以告诉系统我们什么时候出去、什么时候回来。
迈向完美的供暖控制
2011 年,他们买下了这处房产,开始了迈向完美供暖控制的旅程。这座住宅建于 1988 年,已与区域供暖系统相连,每个房间都安装了传统的散热器,两个浴室配有地面供暖。
“供暖系统工作得很好,但我们必须手动上下转动散热器来调节热量,”Kurt 说道。“如果你要离家去上班或度周末,你就无法抽出时间做这样的事情。”
听说丹弗斯电子 living connect® 温控器之后,Kurt 买了一个以和房子里的每个散热器配合使用。living connect® 温控器可与 Danfoss Link 中央控制器进行无线通信。
设定可变的供暖温度
“这样我们就可以在出门或睡觉时,把暖气调到较低的房间温度下运行。所以在我们外出之前我们没有必要进行调整,“ Kurt 解释道。
从安装的那一刻起,Danfoss Link 系统就运行良好。其中一个缺点是,供暖温度只能由房子里面的控制器调节 - 某一圣诞节 Kurt 和 Elly 家庭探视,比计划提前一天回家,深切地感到这一缺点。“我们回到家里时温度是16°C — 花了很长时间房子才暖起来!” Kurt 不寒而栗地回忆道。
用户友好的远程控制应用程序
因此,当新的 Danfoss Link™ 应用程序问世时,他们毫不犹豫。首先,他们将现有的控制器升级到具有 WiFi 功能的新 Danfoss Link™ 中央控制器。然后,他们只需将 Danfoss Link™ 应用程序下载到手机和桌面上,然后通过家庭无线网络将其连接到控制器。
Danfoss Link™ 应用程序是一个用户友好的移动平台,可以从任何位置进行精确的供暖控制。温度和时间很容易选择。因此,无论是在工作、周末探亲或在阿尔卑斯山滑雪,这对忙碌的夫妇都可随时跟踪其家庭供暖情况并可进行调整。
Kurt 说:“它非常精确,可精确到半度,这给我们带来了非常好的舒适度。” 只需点击三下就可以告诉系统我们什么时候出去、什么时候回来。我们最大的工作是每隔几年左右更换一次温控器电池,“他笑着说。“否则,我们根本不必接触散热器。”
舒适温暖,成本更低
Danfoss Link™ 应用程序在家中也被证明是有用的 - 特别是晚餐客人呆得很晚时。Kurt 只是拿起手机,调整供暖计时器,这样客厅就能保持温暖舒适稍长一点时间。该应用程序经常成为
谈话的主题。“我们已经与同事和朋友讨论过,并推荐该应用程序。他们认为该应用程序很智能,现在有几个人正在考虑自己安装 Danfoss Link。”
Kurt 相信这也可为他们节省很多钱。
“自从我们搬进来后就有了 living connect® 温控器,所以我们不能进行前后对比。我只知道我们的采暖费用非常合理。”只有一周的时间就可去享受下一次滑雪旅行了,夫妇俩可以期待大量的新鲜空气和运动,并在回家时受到热烈的欢迎。