丹麦瓦埃勒市住宅用丹佛斯电子温控器

2014年9月10日

一个可实现健康的室内环境和舒适度的节能解决方案

室内舒适环境解决方案: 室内舒适环境解决方案包括地热供暖设备、室内地面采暖和通风系统,所有这些都来自一家供应商。

在丹麦瓦埃勒市附近的斯基伯特镇,丹佛斯的环保地热供暖、快速反应的室内地面供暖和节能通风为现代化低能耗住宅提供健康的室内环境和最大的舒适度。

这所房子被设计成一级低能耗住宅。换句话说,截至 2015 年,它已经满足了新建筑的能源需求。其中包括对能源和环境友好解决方案的特殊要求,仅增加一层隔热层和优质窗户是不够的,因为很快将需要现代室内舒适环境解决方案。这就是斯基伯特的房子已配备丹佛斯地热供暖设备的原因,即利用埋在草坪上 250 米长的软管来收集地面的热量。这些软管将热量送到设备的热泵,然后热泵用热量来加热水和住宅本身。

所有客房均提供室内地面供暖,为您带来最大的舒适度

丹佛斯快速反应的 SpeedUp™ 室内地面供暖系统将地热供暖设备的热泵产生的环境友好热量分配到房屋的各个角落。该系统位于地面的正下方,因此在到达地面之前,热量不必被迫通过厚的混凝土层。

“室内地面供暖可提供舒适的热量,每个房间都可以快速轻松地进行单独调节。我们只需将系统设置到所需的温度,每个房间的温控器会自动调节温度。该系统对温度变化也反应迅速,因此当太阳照射朝南的大窗户时,我们可以避免温度过高,这意味着我们不会使用不必要的能源来采暖,而是充分利用太阳的免费热量,”与丈夫和两个小孩住在一起的 Maria Styrbæk 说道。

根据个人需求调整的健康室内环境

与其他低能耗住宅一样,斯基伯特的房屋隔热良好,可以保持热量,从而减少能源消耗。尽管隔热层很厚,但各户可通过丹佛斯通风设备为整个房屋提供新鲜空气和健康室内环境。“通风设备意味着我们不必担心室内环境,也不必总是记得给房子通风。可根据需要自动供应新鲜空气,排气也会自动增加,例如,在浴室活动期间。Danfoss Air 全年为我们提供舒适的室内气候,无论室外是炎热还是寒冷,” Maria 解释道。

在各户外出工作或度假时,Danfoss Air 通风设备可设置为较低水平,在居民回家前也可以增加额外流通。

操作方便

适用于斯基伯特各户家庭的完整丹佛斯室内环境解决方案可以自行保养,所需维护极少。易于使用的控制单元可确保在日常生活中实现最高效率。 

“我们从未用过地热供暖或通风,所以刚开始时我们自然有点急于想知道它会如何发挥作用。幸运的是,学习如何操作系统及其各种功能是极其容易的。地热供暖系统、室内地面供暖系统和通风系统都是丹佛斯的综合解决方案,让我们高枕无忧。这样我们就知道系统是协同工作的,如果我们有任何疑问或哪儿出了点问题,只需要打一个电话。” Maria 说道。

 这栋现代化低能耗住宅于 2010 年 11 月竣工,同月 Maria 和她的家人搬进来了。该住宅位于丹麦瓦埃勒附近的斯基伯特镇,是有新建被动能源和低能耗房的特殊住宅区的一部分。

室内地面供暖系统可舒适供热,每个房间都可以快速轻松地进行单独调节。我们只需将系统设置为所需温度,设备会自动调节每个房间的热量。
Maria Styrbæk,斯基伯特低能耗房主

设备概述

  • 丹佛斯地热供暖设备
    该设备由一个热泵和埋在地下 250 米长的软管组成。环境友好的热量为住宅和热水供热。
  • 丹佛斯 SpeedUp™ 室内地面供暖系统
    丹弗斯 SpeedUp™ 安装在地板正下方。这使系统能够快速反应并且易于精确控制温度。丹佛斯 SpeedUp™ 适用于所有类型的地板。
  • 丹佛斯通风设备
    该设备提供恒定流量的新鲜空气,确保健康的室内环境。通风设备通过回收住宅热量来减少能量消耗。

相关产品