历史建筑物中的先进技术与独特内饰
波兰托伦布尔瓦酒店
布尔瓦酒店配备了仅基于可再生能源的现代化集中供暖和空调系统。
1819 年至 1822 年之间,普鲁士步兵和炮兵在维斯瓦河沿岸建造了一个综合军营建筑群。从那时起,该物体就被称为 “拉茨瓦维采军营”,构成了城市防御工事的一部分。它有一个有趣的军事功能,即所谓的“炸弹枕”。它是建筑物的 一“隐蔽” 楼层,高约2米,充满了粘土、沙子和灰烬混合物,位于建筑物的第三层和第四层之间。在最终的空袭中,它具有防御功能,应将炸弹放在其中。1921 年至 1938 年,波兰海军军官学校首批学员在此就读,随后迁至特切夫,目前在格丁尼亚设有教学区。第二次世界大战后,建筑物被用作技术学院的宿舍。自 1993 年宿舍搬走后,它就变成为废墟。
2001 年,该市决定出售该建筑物,目的是将其改造成酒店。建筑师和保护官员团队长期致力于此项目,这使得将建筑物的历史与高标准的现代酒店要求结合起来成为可能。托伦的布尔瓦酒店坐落在风景如画的维斯瓦河畔,可看到著名的托伦全景,被列入联合国教科文组织世界遗产名录。它毗邻斜塔、中世纪防御工事和雄伟的哥特式建筑,让我们沉浸在托伦的悠久历史中。尽情欣赏这座城市的宏伟古迹、沿着维斯瓦河蜿蜒的林荫大道或夜晚沐浴在灯光下的城市桥梁的怡人风景。
通过采暖通风领域的一系列创新解决方案,可实现气候友好和独特的酒店氛围。根据客人的期望和要求,个性化转向可以在每个房间创造舒适感。精心研制的系统可确保舒适感,不仅仅在宽敞的酒店客房休息时。它们还为整个酒店营造了令人难忘的氛围。我们知道,在各种会议和活动中,为客人提供安静、清新和舒适的房间这一点非常重要。
以可再生能源为动力的历史建筑
布尔瓦酒店配备了基于可再生能源的现代化集中供暖和空调系统。为了产生热量,使用五个级联配置的丹佛斯 DHP-R 热泵,每个热泵的容量为 42 kW。系统运行所需的能量从 18 个深达 182 米的钻孔中提取,钻孔位于建筑物周围,也位于进出通道和车道下方。地热井运行起来就像一个能量缓冲器: 在夏季,它们可将从建筑物中回收的热量聚集起来,在冬季,它们为内部供暖系统的运行提供必要的能量。
太阳能热板产生额外的能量,支持供暖系统的运行,提高地热井的温度,并用来制备生活热水。这种能源配置可以使地热水的温度超过传统系统所能达到的水平。因此,热泵的性能系数 (COP) 以及其应用所带来的资金节省显着提高。通过将多余的热量再循环到地热井中,实现了运营成本的进一步降低。与将提取的能量释放到大气中的传统水基供冷系统相比,资金节省率可高达 30%。

“该系统显著的优点之一是当系统在供暖模式下运行时,过程温度相对较低。在供冷的情况下,温度略高于正常温度 - 约 14°C。结果,可以大大降低系统的运行成本。供冷系统基于被动解决方案,并由压缩机提供支持。这意味着空调提供的舒适性主要基于可再生能源,并且只在必要时由技术设备提供支持,”Ro-Instal 公司的 Robert Zbierański 说道。
现代科技带来舒适感
通过在两个双壳式KBH容器中以高性能系数运行的热泵,制备温度为55-60℃的生活热水。初始加热由冷凝机组提供,并利用压缩机组的热冷却剂达到最终温度。第二水箱的温度由主泵控制器维持,该控制器
还控制集中供暖和冷冻水回路的运行。由于热泵采用级联配置运行,相对容易获得不同温度的热水,用于供暖、空调和其他生活用途。
只有对压力波动不敏感且配有流量调节装置的液压平衡系统才能保证根据实际能源需求适当调整系统的热输出。为了满足这些要求,该系统配备了带有机械驱动装置的压降不敏感、限制流量的 ABQM 阀门。为了保持所有酒店客房的温度舒适: 采用地板供暖系统、本地空调机组和现代化的供暖和制冷棒。由集中建筑物管理系统控制的该设备可根据各个房间的用户进行温度调节。这种独特且技术先进的系统由位于格利维策的 BJM 办公室设计,并由位于 Knurów 的 Ro-Instal 公司安装。
由于采用了太阳能热板和热泵等现代技术解决方案,将大幅减少酒店有害大气排放物的数量,而这些排放物的减少将改善旧城区的空气质量。此外,节能技术将降低酒店的运营成本。投资者 Ryszard Urbański 先生表示:“自项目开始以来,我们特别注意保护该遗址的历史气候。这座旧建筑物现在被用作酒店,并已在考虑到所有建筑细节的情况下进行了修复。该建筑物的新部分经过精心设计,以免扰乱其独特的环境。我们的想法是建造一个建筑物,使之成为旧城区不可缺少的要素,同时,可以提供高水平的舒适度。简而言之: 先进的技术、优雅的内饰和古老的建筑结合在一起”
布尔瓦酒店是历史遗址复兴和现代技术应用的一个突出例子,可以保证高水平的舒适度,并将对建筑环境的影响降至较低。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }商用地源热泵商用地源热泵利用周围土地中的能量来提供供暖、热水和制冷解决方案。