波斯尼亚图兹拉连接有区域供暖的建筑物

2010年2月8日星期一

到目前为止,全市 70% 的建筑物已与区域供暖系统连接,网络正在逐步优化。在不久的将来,两家医院(其中一个是大型区域中心)也将与区域供暖系统连接。

市议会决定在 5 年内提高能源效率。“因此,我们还通过丹麦公司 7 Technologies 来优化软件 (Termis)。他们的软件优化了我们的区域供暖网络的运作。通过将他们的软件连接到 SCADA,我们可以预测和优化能耗,从而大大提高能源效率,” 图兹拉区域供暖公司 Centralno Grijanje 的开发经理 Amer Karabegovic 说道。

Amer Karabegovic 很满意。图兹拉市以往利用褐煤和石油进行分户供暖造成空气污染严重,现在逐步扩大了区域供暖网络。与此同时,现有的系统经历了重大的现代化改造,使这座城市的节能状况比 5 年前更好。“使用褐煤的分户供暖方式臭气熏天且不健康,因此我们一直在努力将这种供暖方式改为区域供暖。我们取得了很好的进展。现在唯一剩下的大褐煤用户来自 Dragodol 地区和该市的两家医院。我们将在 2010 年将这些与区域供暖系统连接 ”,Amer Karabegovic 说道。他是图兹拉区域供暖公司 Centralno Grijanje Tuzla 的开发部经理。现在有 550 个换热机组安装在图兹拉附近的建筑物中, 其中有 300 个是紧凑型换热站。其中 200 多个来自丹佛斯。大型换热机组 (195 - 1200 kW) 为高大的公寓楼供暖,其他换热机组 (60 - 190 kW) 为中小型建筑物供暖,最后小型换热机组 (20 - 55 kW) 用于个体住宅。150 公里的管道确保图兹拉燃煤发电厂的余热能够到达客户那里。

巨大的改进

Amer Karabegovic 和他的同事(Centralno Grijanje 配送总监 Esad Trumic)带我们一起游览了整个城市。在一座 15 层的建筑物中,过去是通过一个相当低效的供暖系统来供暖,现在一个新丹佛斯换热机组已安装在地下室的小型锅炉房中。我们的规则是每栋建筑物都必须有自己的换热机组。这样,用户就可以获得更稳定的热量供应,并获得更舒适的温度水平。以前,在冬天,居民的公寓过热,通常是 28 度,温度太高了,因此他们打开窗户来降低温度。可怕的能源浪费! 现在公寓有 22 度。这仍然太高,但比以前好多了,居民真的很开心”,Amer Karabegovic 解释道。“然而,建筑物内没有小型家庭换热站,因此居民仍无法自行调节系统温度。因此,仍有改进的余地”, 配送总监 Esad Trumic 补充道。此外,换热机组不能处理生活热水。建造这座建筑物时,没有建造热水用管道。相反,居民通过单独的靠电力运行的锅炉获取热水,这不是比较节能的系统。“不过,像这样的建筑物改进是巨大的。生活质量比以前更高,能源开支更低。此外,图兹拉市拥有的区域供暖公司节省了大量资金,可用于其他改进项目。Danfoss Croatia 项目经理 Kemal Lojo 说道, 该公司是提高城市能源效率的主要贡献者。他已加入我们在图兹拉的组织,因为 Danfoss Croatia 也在关注波斯尼亚 - 黑塞哥维那市场。

计算机化监控系统

城市系统中的 550 个换热机组中,许多都是间接换热机组,带有多个换热器,一次侧调节较少。但今天区域供暖公司只施用紧凑型供暖换热机组,在一次侧对温度和流量进行全面调节,在二次侧也有调节。这样可节能。像这样的建筑物,大约可以减少 20-30% 的能耗。另一个节能工具是 SCADA 系统,使用遥控器将 36 个换热机组与该系统相连。“我们在电脑屏幕上控制这座建筑物的所有数据。我们可以远程控制建筑物内的所有参数,并控制换热机组内的温度上升和下降。市议会决定在 5 年内提高能源效率。因此,我们还通过丹麦公司 7 Technologies 来优化软件 (Termis)。他们的软件优化了我们的区域供暖网络的运作。通过将他们的软件连接到 SCADA,我们可以预测和优化能耗,从而大大提高能源效率,” Amer Karabegovic 说道。

帕扎尔地区已连接区域供暖系统

在南斯拉夫政权时期,图兹拉中心地区,即帕扎尔地区,没有与区域供暖系统连接。只有较大的房屋连接了区域供暖系统,而我们参观的帕扎尔12单元公寓建筑物2009年才首次连接。该区域仅有单户住宅和较小的公寓建筑物,必须通过分户供暖来管理。90 kW 的换热机组为所有 12 间公寓供暖。就像我们以前参观过的那栋 15 层建筑物一样,居民按照平方米数付费,因为每个独立公寓都没有带热量表的小型家庭换热站。Centralno Grijanje 的一名员工向我们展示了地下室的换热机组。他每天检查和记录一次换热机组和建筑物之间的能耗和温度变化数据。“该换热机组不会连接到 SCADA 系统,但在安装区域供暖系统时我们希望非常仔细地跟踪建筑物的即时反应。这样可为我们提供可用于未来项目的实际经验知识”, Amer Karabegovic 说道。

相关产品

;