精密转向机构

借助丹佛斯的自动防错线控技术,类似您这样的 OEM 就能够去掉转向柱,并用体型更小的精密转向机构(如手柄或微型轮)取而代之。这为您增添了驾驶室空间和设计灵活性,还为操作人员提供了更高的可见性、更好的人体工程学和更高的操作精度。

线控转向技术还有助于打造灵活的操作平台,例如沥青压路机使用的工作平台可以旋转180˚。

线控转向需要操作者输入适当的控制信号,根据操作者的不同经验水平而自定义的控制信号,使每个操作者都可获得较高的效率。没有经验的操作者容易做出过急、夸张的手柄动作 - 而利用常规控制,这可能导致机器停滞或机器行为错误无效。与我们全球应用开发中心的工程师合作,您可以开发线控转向控制,将新手操作员输入处理成正确的命令信号,因此即使过快、过大的转向动作也能取得更平顺、更高效的结果。

通过反馈驱动器重建由于没有转向柱导致丢失的道路感,这种感觉通常强烈地影响驾驶员的方向感。通过我们的模块化产品架构,您可以获得可升级系统,而且灵活适合各种应用。

采用自动防错的线控转向技术,安全认证过程也变得更加容易,因为所有丹佛斯安全电液转向系统都经过了功能安全性认证。这意味着您的车辆可以加速上市,在适合的应用领域发挥应有的作用并在市场竞争中取得成功。

相关产品

  • PLUS+1® 大电流控制器
    PLUS+1® 大电流控制器

    在具有多个大电流应用(如电动推杆、灯和电机等)的机器上,智能设计、安全但简单的系统是机器上的一个挑战。

  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块

    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • PLUS+1® SC 微控制器
    PLUS+1® SC 微控制器

    灵活、功率大、功能安全兼容的 SC 控制器属于PLUS+1® Compliant 元件系列。 

  • 手柄
    PLUS+1® 手柄

    我们的手柄系列采用单轴和双轴配置,并有多个机械和电气接口选项。

相关解决方案

  • 自动导航转向系统
    自动导航转向系统

    为了在如今的农用设备市场中保有竞争优势,OEM 正在提供基于卫星导航的自动转向解决方案。

  • 四轮转向
    四轮转向

    四轮转向就是丹佛斯占据多功能机械领域前沿地位的范例。这有助于客户充分利用设备的功能。电液转向系统允许操作人员手动调整转向模式, 因此允许根据手头的任务匹配最佳的机器性能。

  • 手柄转向
    手柄转向

    丹佛斯在先进的电动液压手柄转向解决方案领域,持续保持领先地位。它们为您带来更高的设计灵活性,让您的客户享有更高的机器控制力和性能。

  • 快速转向
    快速转向

    定制机器转向比的能力提高操作者的操作精度,同时保持最大控制。在丹佛斯,我们将这种动态转向比调整称为“快速转向”。

  • 整机管理
    整机管理

    我们的 PLUS+1® 平台提供您所需要的软件应用开发能力——而不需要专门的编程技能。