远程服务

  • 概述
  • 相关产品
  • 相关解决方案

节省时间和金钱

以下是共性问题: 需要对遍布整个区域、国家甚至是全球的整个机器集群进行紧急软件更新或操作参数变更。以往,需要告知团队主管对每一台机器进行手动更新,或者将技术人员派往各个作业地点,这种做法既耗时又耗费成本。

而现在,丹佛斯远程信息处理解决方案仅需几分钟便可对整个集群进行远程更新。

丹佛斯远程信息处理解决方案中包括一个使用简便的基于 Web 的接入门户网站,该门户网站可在几乎任何一台与互联网连接的设备上运行,这样通过一台笔记本电脑或智能手机即可将软件和参数更新发送至一台机器或整个集群。我们明白时间就是金钱这个道理。丹佛斯远程信息处理解决方案可助您同时降低时间与金钱成本。

远程服务的优点包括

可通过一台机器一次性对多台 PLUS+1® 控制器进行更新

只需一次性操作即可更新整个集群

PLUS+1® 产品整合与数据采集

实时参数与软件更新

文件记录更简便

相关产品

  • PLUS+1® MC 微控制器
    PLUS+1® MC 微控制器

    我们功能强大的 PLUS+1® 微控制器为分布式控制系统的每个节点带来智能。用于小型设备的独立控制,也有同样的效果。

  • PLUS+1® I/O 模块
    PLUS+1® 输入/输出模块

    使用我们的 CAN 输入/输出模块扩展您的车辆控制系统能力。这些堆叠式微控制器功能吻合并且有效地集成新的控制功能。

  • PLUS+1® 传感器
    PLUS+1® 传感器

    我们的温度或压力检测传感器将机器功能传输至控制系统。PLUS+1® 兼容性支持轻松集成。

  • 计算机屏幕上的 PLUS+1® 软件系统
    PLUS+1® 软件

    我们功能强大的编程环境可使您的工程生产率加倍,并可帮助您将高性能的智能车辆推向市场。

  • PLUS+1® 软件服务、支持与培训
    PLUS+1® 软件服务、支持与培训

    无论是软件服务、支持还是培训,您都可以信赖丹佛斯的质量和技术专业知识。

相关解决方案

  • 防盗
    防盗

    丹佛斯远程信息处理解决方案采用可靠的防盗技术,以保障高额投资的安全以及确保业务正常运转。

  • 效率管理
    效率管理

    采用丹佛斯远程信息处理解决方案,可轻松跟踪和监视与效率相关的数据,从而关系到盈利能力,以便于管理者作出推动改进的决策。 

  • 更强的连接能力
    更强的连接能力

    丹佛斯远程信息处理解决方案具备真正的全球远程 CAN 连接、移动门户网站接入和本地 Wi-Fi 连接能力,可帮助确保机器及其服务的业务部门尽可能地高效运转。

  • 集群管理
    集群管理

    无论集群是由两台机械组成还是由 200 台机器组成,丹佛斯远程信息处理解决方案均可帮助您便捷地实时访问集群数据。

  • 操作人员安全
    操作人员安全

    操作人员经常在条件危险以及地处交通不便的偏远地区的工作地点作业。丹佛斯远程信息处理解决方案可确保他们始终得到更好地安全保护。