通过窄带物联网成功读出热量表

2018年5月14日

能源计量是丹佛斯重点关注•创想工程,筑想未来创新解决方案的领域之一。负责热量表和自动抄表解决方案开发、生产和销售的团队,宣布成功测试窄带物联网 (NB-IoT) 无线数据通信,对此无比自豪。

抄表能源消耗

随着全球减少供暖、供冷和热水系统能耗的目标发展,住宅和非住宅建筑的电能表数量每年都在增加。为搜集各电表测量的能耗,现在使用一种较好的但稍微复杂的方法。多年来,改进的愿望一直存在。SonoSelect™ 等热量表可储存数据。所有安装在同一座楼或系统的计量表数据,通过数据收集器 (如 Danfoss SonoCollect™) 来搜集。然后,这些数据通过网络,送到能源管理系统(如,SonoEnergy™ )进行处理。

未来能源消耗抄表

在不久的将来,一种用于数据通信的技术就是所谓的窄带物联网(窄带物联网),这是一种无线技术,通过移动网络(4G和5G) 在许多设备之间高效交换数据。有时,这项技术也叫 LTE-NB,几乎可随时随地工作,尤其是在建筑室内,专为可靠安全的移动物联网应用设计。该技术提供很多优势:

  • 超低功耗
  • 优秀的建筑和地下扩展范围
  • 易于部署至现有蜂窝网络架构
  • 网络安全可靠
  • 部件成本更低

NB-IoT 通信依靠现有移动手机的通讯网络 (4G/5G) 和基础设施。移动手机运营商需要开放设备,作为电能表使用。在技术上已成为可能,但是需首先建立手机运营商的商业模式,才能真正实现。

改进后的抄表

我们的热量表采用窄带技术,大大简化了能耗抄表工作。提供低功耗的远距离通信。因此,自动抄表速度更快,具有更好的通信效果,对客户友好,易于维护。

采用 NB-IoT 测试热量表

虽然 NB-IoT 技术尚未实际用于商业用途,但该技术已得到利用和测试。我们有专门开发 SonoSelect™ 热能表与内置 NB-IoT 模块进行测试。这些热能表装在距基站(通信天线)不同的位置。然后对无线通信接收到的信号进行测试。

长距离通信,电池耗电极低

测试结果显示,NB-IoT 的覆盖范围广。我们还可以计算出重要的电池寿命值仍然很长。根据测试结果,我们可以得出这样的结论:在至少十年的时间里,可每小时建立一次连续的数据通信,而这仅需要一个 AA-型电池。这样一来,为电表使用者(例如能源公用事业单位、房屋协会和居民)带来很多好处。

最大距离较远,在城市地区有大量天线,因此,不会出现信号问题。即使距离达 12.5 千米,热量表的数据也没有丢失。

测试结果让我们充分相信,一旦将 NB-IoT 投入商业使用,我们就可充分利用其潜力。在此之前,我们会继续开发现有的自动抄表解决方案。

在此了解更多关于丹佛斯电能表和自动抄表解决方案。