Крупные производственные предприятия потребляют большое количество электроэнергии, и сумма за энергоресурсы
может исчисляться миллионами рублей в месяц. Также существуют траты на сырье, материалы, заработные платы сотрудников, эксплуатационные затраты и т. д. Таким образом, конечная стоимость выпускаемой продукции, ее рентабельность и конкурентоспособность напрямую зависят от суммарных
расходов предприятия. Поэтому абсолютно все промышленные комплексы заинтересованы во внедрении различных мер
по улучшению своих экономических показателей, и вопросу энергосбережения здесь уделяется особое внимание.
28 февраля 2020 г. состоялся ввод в эксплуатацию четвертой обойно-печатной линии «Olbrich». Это позволит увеличить объемы производства более чем на 1,2 млрд рублей в год и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Дополнительно создано 20 рабочих мест.
Производство обоев – сложный технологический процесс. На каждом его этапе необходимо обеспечить соответствие заданным параметрам, таким как точность соблюдения раппорта, скорость вращения валов или температурные режимы на отдельных стадиях производства. В специальную секцию в самом начале линии устанавливается большая катушка флизелиновой основы. Полотно флизелина проходит через сушилку, чтобы испарилась лишняя влага и подается на первую печатную секцию. В ней с помощью трафаретного вала на флизелиновую основу наносится специальная виниловая паста – пластизоль. После этого полотно поступает в печь, где высушивается при температуре около 200 °С. Так получается базовый виниловый слой, на который красками будет наноситься рисунок.