Качество и Экология

Система менеджмента качества и окружающей среды компании ООО "Данфосс" соответствует требованиям международных стандартов и сертифицирована. Имеются сертификаты и письма соответствия следующим стандартам: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949:2016.

Ведется постоянная работа с поставщиками комплектующих по повышению качества поставляемых изделий, а также по внедрению и развитию систем менеджмента качества у поставщиков, при решении проблем качества компонентов используется системный подход. Поскольку политикой компании является деятельность на рынке, отвечающая не только требованиям международных стандартов, но и национальных законов и правил, компания постоянно отслеживает требования российского законодательства и выполняет их. Поэтому компания ООО «Данфосс» предлагает клиентам только безопасную продукцию, соответствующую требованиям применимых норм и стандартов, в том числе и касающихся охраны окружающей среды. 

Требования Системы экологического менеджмента распространяются на все подразделения и виды деятельности, связанные с экологическим воздействием, на территории организации ООО «Данфосс».

Областью применения системы экологического менеджмента являются:

  • производство терморегулирующих клапанов и шаровых кранов, балансировочных шаровых кранов и шкафов с узлом  присоединения квартирной системы отопления, блочных тепловых пунктов, частотных преобразователей и балансировочных клапанов;
  • продажа терморегулирующих клапанов и шаровых кранов, балансировочных шаровых кранов и шкафов с узлом присоединения квартирной системы отопления средств автоматического контроля, компонентов систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения и других систем индустриального назначения, систем электрического кабельного отопления;
  • сервисное обслуживание систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, частотных преобразователей,   теплосчетчиков и систем электрического кабельного отопления.
     

Документами, подтверждающими соответствие продукции требованиям национальных и межгосударственных стандартов, являются сертификаты соответствия, декларации о соответствии, экспертные заключения и прочие разрешения, выдаваемые независимыми сертификационными компаниями, имеющими соответствующие документы об аккредитации либо лицензии, а также уполномоченными государственными органами. Поэтому вся продукция компании ООО "Данфосс" имеет необходимые документы о соответствии и разрешения, которые предоставляются покупателям вместе с полным комплектом технической документации, обеспечивающим ее правильное и безопасное использование.

В соответствии с действующими нормативными документами продукция в зависимости от вида, технических характеристик и области применения может иметь: 

 

  • сертификат соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС
  • декларацию о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС
  • сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГОСТ Р
  • свидетельство о государственной регистрации
  • экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям ТС
  • заключение экспертизы промышленной безопасности
  • свидетельство об утверждении типа средства измерений
  • сертификат о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства
  • сертификат соответствия требованиям Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности»
  • сертификат соответствия в системе добровольной сертификации ГазПромСерт
  • сертификат соответствия в системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок,    радиационных источников и пунктов хранения (Атомсертифика)
Сертификат ISO 9001:2015 Сертификат ISO 14001:2015 Копия письма соответствия IATF 16949 (eng) Правила экологической безопасности «Экологическая политика Данфосс» Negative List