80 de ani de la înființarea DEVI Electric Heating

marți, 5 iulie 2022

De opt decenii, soluțiile inovatoare lansate de DEVI Electric Heating îmbunătățesc calitatea vieții oamenilor. Creează medii interioare mai confortabile cu aplicațiile de încălzire prin pardoseală în băi, bucătării, dormitoare, birouri și practic în orice loc în care este nevoie de căldură. În plus față de aceste soluții pentru interior, tehnologia cablurilor de încălzire electrică de la DEVI este utilizată pe scară largă și în aplicații de exterior, oferind siguranță pe timp de iarnă prin minimizarea pericolelor cauzate de zăpadă, îngheț și gheață sau a consecințelor acestora.

DEVI Electric Heating din 1942

DEVI Electric Heating a fost înființată în Copenhaga, Danemarca, în 1942, iar numele „DEVI” este o prescurtare a Dansk El-Varme Industri. La început, DEVI producea elemente de încălzire utilizate în scopuri industriale. În timp, DEVI Electric Heating a crescut considerabil.

În 2003, DEVI Electric Heating a fost încorporată în Danfoss.

Încălzirea electrică la ora actuală

De-a lungul anilor, DEVI Electric Heating a devenit lider global pe piață în domeniul încălzirii electrice prin pardoseală și cel mai mare producător european de sisteme de încălzire electrică.

Cea mai mare parte a producției se realizează în Polonia (Grodzisk Mazowiecki), ceea ce înseamnă că aproximativ 90% din produsele DEVI Electric Heating sunt fabricate în Uniunea Europeană.

Bazându-se pe 80 de ani de experiență, produsele DEVI Electric Heating sunt susținute prin servicii de asistență de top. Printre acestea se numără garanția, care acoperă înlocuirea cablurilor sau a covoarelor de încălzire și costurile de instalare și de materiale – până la 20 ani!

Aplicații de încălzire electrică

Produsele și soluțiile DEVI Electric Heating se găsesc aproape peste tot; în interiorul și în exteriorul caselor rezidențiale, al apartamentelor, al clădirilor publice, în infrastructură, pe terenurile de sport și chiar în ascensoare, trenuri, pe aeroporturi și autostrăzi.

Oportunitate importantă pentru Europa

Încălzirea electrică prin pardoseală reprezintă o oportunitate importantă pentru Europa. Poate juca un rol semnificativ, ajutând Europa să reducă emisiile, să crească eficiența energetică în clădiri și, în cele din urmă, să-și atingă obiectivele climatice ambițioase.

Soluționarea provocărilor tot mai mari legate de creșterea costurilor la energie prin încălzirea electrică

Dacă este obținută pe bază de energie fotovoltaică, încălzirea electrică este considerată una dintre cele mai rentabile soluții de încălzire pentru clădirile rezidențiale cu izolație foarte bună.

În plus, încălzirea electrică prin pardoseală este recunoscută ca fiind una dintre principalele oportunități de reducere a emisiilor de CO₂ în Europa și de creștere a eficienței energetice în clădiri în vederea atingerii obiectivelor pentru sursele de energie regenerabilă

Mai multe despre aplicațiile sistemelor de încălzire electrică

Abonați-vă la noutătile despre încălzire electrică!

Abonați-vă acum la buletinele noastre informative pentru a primi cele mai recente informații despre sistemele de încălzire electrică.