Ferramenta de refrigerantes com baixo potencial de aquecimento global

Ferramenta de refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global

A ferramenta de baixo potencial de aquecimento global ajuda a identificar possíveis variações de eficiência energética no seu sistema de refrigeração, ao substituir o refrigerante atual usado por um refrigerante alternativo com baixo potencial de aquecimento global.

Ferramenta de refrigerantes de baixo potencial de aquecimento global

Ferramenta com baixo potencial de aquecimento global

Use a ferramenta de refrigerante de baixo potencial de aquecimento global ao substituir o refrigerante do seu sistema. Calcule o potencial de aquecimento global do seu refrigerante substituto e preserve o meio ambiente.

Ferramenta de baixo potencial de aquecimento global da Danfoss, para dispositivos móveis

Experimente a versão móvel

A ferramenta de baixo potencial de aquecimento global também está disponível para dispositivos móveis iOS, proporcionando acesso à ferramenta na palma da sua mão.

Suporte

Condições para uso da ferramenta de baixo potencial de aquecimento global

Os cálculos realizados pela ferramenta com baixo potencial de aquecimento global devem ser considerados apenas como estimativas do desempenho alterado do sistema de refrigeração. Normalmente, não se recomenda usar refrigerantes reduzidos ou de retrofit em sistemas com temperaturas de evaporação variáveis. 

Ao usar refrigerantes de drop-in ou retrofit, sempre verifique e, na maioria dos casos, reajuste as suas configurações de superaquecimento.

  1. A recomendação é baseada na sustentabilidade das válvulas de expansão termostáticas com o refrigerante de retrofit em relação ao refrigerante antigo
  2. O ajuste de superaquecimento é um guia para manter um retorno seco para o compressor
  3. Os emoticons indicam a sustentabilidade das válvulas de expansão termostáticas nas diferentes faixas de temperatura de evaporação e não fazem referência à possível diferença de capacidade
  4. A capacidade mostra o aumento ou a redução na capacidade da válvula de expansão termostática usando o refrigerante de retrofit em relação ao refrigerante antigo
  5. As alterações de capacidade podem ser gerenciadas modificando-se o orifício, nos casos em que a diferença de capacidade for muito grande

Aviso de responsabilidade

A ferramenta Low-GWP é fornecida em uma base disponível para os fins designados, conforme determinado pela Danfoss, e qualquer utilização da mesma é de exclusiva responsabilidade do usuário. Desta forma, a aplicação, os resultados e as informações geradas não podem substituir o aconselhamento técnico e devem ser verificadas pelo usuário. Não são promessas e não devem ser confiadas em dados ou análises precisas.

A Danfoss renuncia a todas as garantias e condições relativas ao Aplicativo, sejam expressas, implicadas ou estatutárias, incluindo, entre outras, condições de comercialização, qualidade satisfatória, adaptação a uma finalidade específica, precisão e não infringimento de direitos de terceiros. A Danfoss não garante que o aplicativo atenderá às suas necessidades ou que a operação aqui descrita será ininterrupta ou livre de erros.

Até o ponto não proibido por lei, em nenhuma circunstância a Danfoss será responsável por qualquer dano direto, especial ou consequencial, de qualquer tipo, incluindo, sem limitações, danos à propriedade, danos por perda de economias ou lucros ou perda de dados resultantes de qualquer uso do Aplicativo.

©2017 Danfoss A/S

Fale conosco

Para obter mais informações, entre em contato conosco.