Sunt inneklima og komfort i én energieffektiv løsning
Danfoss' inneklimaløsning: Inneklimaløsningen består av en geotermisk varmeenhet, gulvvarme og et ventilasjonssystem som alle kommer fra én leverandør.
I Skibet, i nærheten av byen Vejle i Danmark, benyttes miljøvennlig geotermisk varme, hurtigreagerende gulvvarme og energieffektiv ventilasjon fra Danfoss til å skape et sunt inneklima og maksimal komfort i et moderne lavenergihus.
Huset er designet som et lavenergihus klasse I. Med andre ord oppfyller det allerede energikravene som vil gjelde for alle nye bygninger fra 2015. De omfatter spesielle krav for energi- og miljøvennlige løsninger hvor ekstra isolasjonslag og kvalitetsvinduer alene ikke er nok, da det snart vil bli behov for moderne inneklimaløsninger. Derfor er huset i Skibet utstyrt med en geotermisk varmeenhet fra Danfoss, som samler varme fra bakken ved hjelp av 250 meter med rør begravd i plenen. Slangene sender varmen til enhetens varmepumpe, som deretter bruker den til å varme opp både vann og selve huset.
Maksimal komfort med gulvvarme i alle rom
Den geotermiske varmeenhetens varmepumpe produserer miljøvennlig varme som distribueres til alle kroker av huset via Danfoss' hurtigreagerende SpeedUp™ gulvvarmesystem. Systemet ligger like under gulvoverflaten, og varmen tvinges derfor ikke opp gjennom et tykt lag betong før den når gulvoverflaten.
«Gulvvarme gir behagelig varme som raskt og enkelt kan tilpasses individuelt til hvert rom. Vi stiller inn systemet på ønsket temperatur, og en termostat i hvert rom justerer temperaturen automatisk. Systemet reagerer raskt på endringer i temperaturen, slik at vi unngår for høy temperatur når solen treffer de store, sørvendte vinduene. Det betyr at vi unngår å bruke unødvendig energi på oppvarming, og utnytter den gratis varmen fra solen best mulig», sier Maria Styrbæk, som bor i huset sammen med mann og to små barn.
Sunt inneklima tilpasset individuelle behov
Huset i Skibet er, i likhet med andre lavenergihus, godt isolert for å holde på varmen og dermed redusere energiforbruket. Til tross for den tykke isolasjonen får familien frisk luft og et sunt inneklima i hele huset via en Danfoss luftventilasjonsenhet. «Ventilasjonsenheten betyr at vi slipper å bekymre oss for inneklimaet, og vi trenger ikke alltid å huske på å lufte ut huset. Friskluften forsynes automatisk etter behov, og avtrekksluften øker også automatisk, for eksempel ved aktivitet på badet. Danfoss Air gir oss et komfortabelt inneklima året rundt, uansett om det er varmt eller kaldt ute», forklarer Maria.
Danfoss Air-ventilasjonsenheten kan forhåndsinnstilles til lavere nivåer mens familien er på jobb eller ferie, og kan også gi ekstra sirkulasjon rett før beboerne kommer hjem igjen.
Lett å betjene
Danfoss' komplette inneklimaløsning for familien i Skibet styrer seg selv og krever minimalt med vedlikehold. En brukervennlig styreenhet sørger for maksimal effektivitet i dagliglivet.
«Vi har aldri hatt hverken geotermisk oppvarming eller ventilasjon, så vi var selvfølgelig litt spente på å se hvordan det ville gå i begynnelsen. Heldigvis har det vært utrolig lett å lære seg å bruke systemet og de ulike funksjonene. Dessuten gir det stor trygghet å vite at både det geotermiske varmesystemet, gulvvarmesystemet og ventilasjonssystemet leveres som en kombinert løsning fra Danfoss. På den måten vet vi at systemene fungerer sammen og at vi bare trenger å ringe ett sted hvis vi har spørsmål eller hvis noe går galt», sier Maria.
Det moderne lavenergihuset stod ferdig i november 2010, samme måned som Maria og familien flyttet inn. Huset ligger i byen Skibet i nærheten av Vejle i Danmark og er en del av et spesielt boligområde med nybygde passiv- og lavenergihus.
«Gulvvarmesystemet gir behagelig varme som raskt og enkelt kan tilpasses individuelt til hvert rom. Vi bare stiller inn systemet på ønsket temperatur, og enheten justerer automatisk varmen i hvert rom.»
- Maria Styrbæk, eier av lavenergihus i Skibet
Oversikt over installasjonen
- Danfoss geotermisk varmeenhet
Enheten består av en varmepumpe og 250 meter med rør som begraves i bakken. Den miljøvennlige varmen gir oppvarming av både hus og varmtvann. - Danfoss SpeedUp™ gulvvarme
Danfoss SpeedUp™ installeres rett under gulvoverflaten. Dette gjør systemet i stand til å reagere raskt og gjør det enkelt å styre temperaturen nøyaktig. Danfoss SpeedUp™ passer til alle gulvtyper. - Danfoss luftventilasjonsenhet
Enheten tilbyr en kontinuerlig strøm av frisk luft, noe som sikrer et sunt inneklima. Ved å resirkulere varmen bruker ventilasjonsenheten varme fra huset til å redusere energiforbruket.
Relaterte produkter
Kommer snart ...
Kommer snart ...