연구소에서 시장으로: 댄포스 디지털 변위(Digital Displacement) 기술이 굴삭기의 연료 소비량을 엄청난 수준으로 줄이기 위해 출시되었습니다. 굴삭기의 폐열을 줄임으로써 연간 460만 가구의 에너지 사용량인 4천만 톤의 CO₂를 절약할 수 있기 때문에 전 세계적으로 큰 영향을 미칠 것입니다.

댄포스 엔지니어들이 굴착기의 에너지 흐름을 분석했을 때, 그들은 엔진에 의해 만들어진 유용한 에너지의 70%가 폐열로 사라진 것을 발견했습니다. 엔지니어는 디지털 변위를 사용하여 기존 펌프를 디지털 펌프로 교체했습니다. 엔진에 대한 인텔리전스 및 디지털 제어 기능을 추가하여 필요한 경우에만 개별 실린더가 작동되도록 함으로써 시스템 전체에 걸쳐 손실을 줄입니다.
이제, 이 기술은 시장에 출시되었으며 전 세계적으로 영향을 미칠 것입니다. 디지털 변위를 사용하면 25-30%의 연료를 절약할 수 있으며, 향후에는 굴삭기의 연료도 50% 절약할 수 있습니다. 굴착기의 폐열을 줄임으로써 연간 460만 가구의 에너지 사용량인 4천만 톤의 CO₂를 절약할 수 있습니다.
"제로 배출량이건 더 낮은 배출량이건 상관없이, 디지털 변위의 유일한 측면은 훨씬 더 적은 에너지 사용을 허용한다는 것입니다. 그리고 에너지원이 화석연료인지 배터리인지는 중요하지 않습니다. 따라서 이 기술은 미래지향적입니다."라고 댄포스 파워솔루션즈의 연구 개발 부사장인 Jeff Herrin이 말합니다.
그는 이 기술을 통해 OEM 업체들이 소프트웨어에 직접 차별화를 구축할 수 있다고 덧붙였습니다.
"디지털 변위는 소프트웨어 및 전자 장치에 의해 완전히 제어되므로 새로운 수준의 기계 사용자 정의가 가능합니다."

미래의 굴삭기 시스템을 위한 조력자
디지털 변위는 간단히 오프하이웨이의 변혁을 위한 발판을 마련합니다.
"일반 굴삭기에서 펌프를 디지털 변위 펌프로 교체하여 연료 절감과 생산성을 크게 높일 수 있습니다. 그리고 우리는 더 많은 것을 할 수 있습니다. 우리는 에너지를 회복하거나 우수한 제어를 가능하게 하는 놀라운 새로운 굴착기 시스템을 위한 길을 닦을 수 있습니다. 댄포스 디지털 변위의 엔지니어링 관리자인 Matt Green은 "디지털 변위는 미래의 굴삭기 시스템을 가능하게 합니다."라고 말합니다.
이 기술은 유압 시스템에 완전히 새로운 도구 상자를 추가하여 효율성과 생산성을 높입니다. 폐열을 제거하여 엔진 및 기타 시스템 구성 요소의 비용까지 절감합니다.
"이것은 단순한 점진적인 개선이 아닙니다. 이것은 진정 유압의 차세대 솔루션으로 디지털 시대를 위한 디지털 유압 장비입니다. 댄포스 디지털 변위의 책임자인 Niall Cardwell은 "고객이 안고 있는 수많은 문제를 해결하기 위해 기술을 적용하는 방법을 배움으로써 전체 산업에서 매우 창의적인 단계가 될 것입니다."라고 말합니다.

출시 준비 완료
댄포스는 이미 첫 번째 제품인 산업용 펌프를 출시했습니다. 이제 우리는 생산량의 다양한 오프로드 기계에 적용할 고출력 버전을 출시할 것입니다. 여기서부터 우리는 더 큰 기계 용도를 처리할 수 있도록 다양한 종류의 펌프와 버전을 포함하기 위해 2021년부터 포트폴리오를 확장할 것입니다.
"기술의 잠재력을 최대한 활용하려면 고객이 신뢰할 수 있는 제품을 보유하고 있다는 것을 입증해야 합니다. 오프로드 시장에 대해 이야기할 때, 신뢰성과 내구성이 절대적으로 중요합니다. 이러한 고객은 제품을 전체 제품군에 투입할 때 신뢰할 수 있고 매우 오랫동안 사용할 수 있을 것으로 기대합니다. 댄포스의 디지털 변위 담당 이사인 Eric Bretey는 "댄포스는 이러한 요구에 부응하기 위한 입증된 개발 프로세스를 보유하고 있으며, 당사의 제품은 견고하며 품질과 내구성이 뛰어납니다."라고 설명합니다.