핀란드 상위 기업들의 지능형 산업 생태계는 더욱 적극적인 데이터 및 인공지능(AI) 활용을 통한 성장을 추구하고 있으며 이는 수만 개의 신규 일자리, 에너지 절감 및 기후 변화 대응으로 이어집니다.
댄포스는 글로벌 리더십을 위해 실용적인 업무에 돌입한 InDEx(Industrial Data Excellence) 프로그램을 주도하는 상위 업체 중 하나입니다. 여기에서는 근본적으로 AI를 통해 더욱 효율적으로 데이터를 활용하는 일이 가장 중요합니다.
지능형 산업을 창출하기 위해서는 사람과 기계 그리고 각종 설비가 서로 긴밀히 소통해야 합니다. 광범위한 협력만이 이렇게 야심한 결과를 달성할 수 있으며 이 점이 바로 InDEx 프로그램의 목표입니다. 지능형 산업은 우리 산업에서 가장 중요하면서도 혁신적인 요소들을 한데 모으며 이를 통해 새로 도입한 InDEx 프로그램이 국가적으로 매우 중요한 역할을 수행합니다.
디지털화는 제조 산업을 변모시키고 있습니다. 댄포스는 드라이브를 통해 수집된 정보를 활용하여 드라이브에 필요한 데이터 주도 디지털 서비스를 적극 개발하고 있습니다. 이러한 노력은 어플리케이션의 에너지 효율을 개선하고 배출을 감소시키며 유지보수 필요성 또한 감소시킵니다. 이는 또한 각각의 액츄에이터 수준에서 공정 및 어플리케이션을 감시할 수 있는 새로운 가능성을 제공합니다. 이러한 감시 데이터는 사전 예방적 유지보수 및 조건 기반 유지보수를 지원하는 데 활용할 수 있습니다. 하지만 기계 및 공장 수준에서 확보할 수 있는 이점이 훨씬 더 크며, 조직 전반에 걸쳐 데이터가 공유 및 활용되는 경우에만 달성 가능합니다. 댄포스는 새로운 가치 네트워크 창출을 위해 각기 다른 협력이 함께 어우러지는 이러한 상호 협력 프로젝트를 통해 엄청난 이점을 얻을 수 있을 것으로 기대합니다.
경제와 기후 모두에 이점 제공
더욱 효과적인 산업 내 데이터 사용 결과, 5년 내에 25,000-65,000개의 신규 일자리가 창출되고 매출이 2-3% 증가할 것으로 예상합니다. 전 세계 제조 산업에서는 데이터 가치 중 거의 99%가 사용하지 않은 채 남아 있기 때문에 그 잠재력은 어마어마합니다.
지능형 산업 생태계 및 InDEx 프로그램은 다방면의 성장을 도모할 뿐만 아니라 그와 동시에 기후 변화에 대응합니다. 사실 더욱 지능적인 데이터 사용을 통해 수십 %의 에너지를 절약할 수 있고 이는 기후 변화 방지에 상당히 기여합니다. 이는 인류를 돕고 지금보다 더 나은 세상을 다음 세대에 물려주고자 하는 댄포스의 약속과 밀접한 관련이 있으며, 성장에 이바지할 뿐만 아니라 상당한 재정적 이익을 제공합니다.
InDEx는 Business Finland와 다음과 같은 참여 기업이 모두 함께 자금을 조달합니다. Konecranes, Cargotec, Danfoss, Elekmerk, Fastems, HT Laser, Nokia, PrimaPower, Raute, SSAB 및 Tieto. DIMECC InDEx 프로그램의 학술 관련 파트너로는 Aalto University, University of Tampere, University of Turku, University of Helsinki, University of Jyväskylä, University of Vaasa 및 VTT Technical Research Centre of Finland가 있습니다.