Domande frequenti (FAQ)
Come fare manutenzione e gestire il tuo supermercato
Effettua una nuova scansione a livello di gestore di sistema, che forzerà il regolatore a individuare i dispositivi offline. Se il problema persiste, esegui i controlli secondari, compresa la corretta terminazione EOL della serpentina e l'alimentazione ai dispositivi offline.
No, solo un oscilloscopio può fornire informazioni corrette, che mostrino la qualità del segnale sul loop di comunicazione.
Il codice 080Z4009 è la versione retrofit dell'AK-SM 880, con comunicazione LONTP78 nativa. Potrai trovare ulteriori codici qui.
Guarda il nostro video per un'introduzione alle funzionalità dell'AK-CC 210.
Le icone lampeggianti indicano una condizione di allarme. Per i dettagli su quanto indicato dall'allarme, premi il pulsante superiore del regolatore per banchi per conoscere il codice di allarme. Potrai trovare ulteriori dettagli sull'app KoolCode o nella documentazione fornita insieme al regolatore per banchi.
Considera il parametro r12 come l'interruttore principale del regolatore per banchi; occorrerà impostarlo in posizione "On" prima di metterlo in funzione (se è impostato su "Off," si attiverà il codice di allarme A45).
Il regolatore per banchi continuerà a visualizzare questo codice durante la fase di abbattimento, finché l'involucro non avrà raggiunto la sua temperatura di cut-in.
Tieni premuto il pulsante superiore per cinque secondi oppure fino a quando non viene visualizzato r01. Quindi, usa il pulsante superiore per navigare fino a "o03". Premi quindi il pulsante "Set" e cambia l'indirizzo da 000 a quello desiderato mediante il pulsante superiore. Al termine, premi nuovamente il pulsante "Set".
Sì, tuttavia per il modulo AK-XM 103A (4AI/4AO), occorre che sul regolatore sia installata la versione v2.101 o superiore del firmware.
Ogni versione 255 richiede un file corrispondente sul PC. Le versioni precedenti si trovano qui.