Antincendio SEM-SAFE®

Danfoss Fire Safety A/S è leader globale nella vendita, nello sviluppo, nella produzione, nel collaudo e nella assistenza post vendita di sistemi antincendio fissi, certificati con il marchio SEM-SAFE®. L'innovazione è la nostra filosofia. Da decenni progettiamo e innoviamo i sistemi antincendio SEM-SAFE®. Questo ci garantisce di disporre dell'esperienza e delle conoscenze tecnologiche per offrire una gamma completa di sistemi antincendio SEM-SAFE® basati su due tecnologie chiave: water mist ad alta pressione e CO2 a bassa pressione. Stiamo progettando un futuro più sicuro per le persone e per i beni protetti negli edifici civili, nell'industria e nel settore navale.

 

Progettare un futuro più sicuro

 

Da un moderno grattacielo a un'università all'avanguardia, da una antica chiesa in legno a un super ospedale e a un trafficato aeroporto internazionale, il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è la soluzione antincendio ottimale per ogni tipo di edificio. Oltre a una comprovata esperienza nel campo dell'edilizia, installiamo i sistemi antincendio SEM-SAFE® in un'ampia varietà di imbarcazioni. La sicurezza a bordo delle navi è fondamentale e questo richiede elevati requisiti per i sistemi antincendio. Non importa se si tratta del viaggio per il trasporto di merci attraverso l'oceano su una mega nave portacontainer, o di un viaggio di piacere verso una splendida isola in una crociera di lusso, il sistema antincendio SEM-SAFE® è la scelta perfetta per proteggere la nave e i passeggeri dal rischio di incendio, tenendo conto dell'affidabilità e della convenienza in termini di costi.

Al nostro interno lavoriamo per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di componenti antincendio al fine di garantire prestazioni impeccabili e sistemi vantaggiosi in termini economici. Questo ci consente di consolidare la nostra leadership tecnologica a lungo termine.

Scopri di più Leggi di meno

Panoramica dei prodotti

Casi di studio

30.000 erogatori Danfoss sono pronti per contrastare un principio d'incendio

In un nuovo ospedale danese è stato installato uno dei più grandi sistemi antincendio water mist al mondo. Gli erogatori sono forniti da Danfoss e questa soluzione ha consentito un risparmio di milioni di euro per l'ospedale.

Per saperne di più, guarda il video qui

"Digital gateway to Europe" protetta con SEM-SAFE®

I centri elaborazione dati rappresentano il fulcro della nostra moderna infrastruttura IT e la sicurezza dei dati in caso di incendio è un prerequisito fondamentale. Il sistema water mist ad alta pressione SEM-SAFE® è stato scelto per la protezione antincendio del data centre AM3 di Equinix nei Paesi Bassi, un importante centro elaborazione dati a supporto delle imprese in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, clicca qui (in inglese)

 

Viaggiare sicuri attraverso gli oceani

La Benjamin Franklin è la terza di una serie di navi che trasportano container ultra large per la CMA CGM. Scegliendo il sistema a CO2 a bassa pressione SEM-SAFE®, il peso della nave è stato ridotto, rendendola in grado di trasportare sei container in più.

Per maggiori informazioni, clicca qui (in inglese)

 

 

ufficio SEM-SAFE di Danfoss

Contattaci

Clicca qui per contattarci e saperne di più sulla divisione antincendio SEM-SAFE®