Diamo il benvenuto a Michele Tabanelli - Nuovo Sales Engineer Danfoss Drives

martedì 28 dicembre 2021
Michele Tabanelli
Michele Tabanelli - Sales Engineer Danfoss Drives Italia

In Danfoss le persone guidano la trasformazione verso un futuro sostenibile! 

Per noi le persone hanno un grande valore, per questo cerchiamo di creare un ambiente "inclusivo", dove tutti sono trattati in maniera equa, rispettati e valorizzati per ciò che si è e per il valore che si è in grado di creare.

Siamo felici quindi di aver accolto nel Team Danfoss Drives Italia, un nuovo esperto in drives: Michele Tabanelli.
Michele entra a far parte del team di vendita in qualità di Sales Engineer, per le seguenti aree geografiche:

  • Emilia Romagna: Bologna e provincia, tutta l'area della Romagna
  • Toscana

Michele supporterà i clienti in tutte le attività di consulenza commerciale per inverter VLT® e VACON®.

 

Contatta Michele per il tuo prossimo progetto con inverter Danfoss:

Email: michele.tabanelli@danfoss.com

Nuove persone promuovono nuove idee

In Danfoss abbiamo una forte eredità e un irriducibile core: il nostro DNA.
È nel nostro DNA trovare soluzioni, creare opportunità e costruire un futuro migliore.
Vogliamo essere leader nell'innovazione e nella tecnologia e offrire qualità e affidabilità senza compromessi in ogni prodotto e soluzione che realizziamo.
Crediamo che i risultati di domani dipendano dall'ambiente di lavoro che creiamo oggi, parliamo sul serio quando diciamo che la trasformazione inizia da noi.

Essere esperti in ciò che facciamo è la chiave del nostro successo e la diversità è parte della nostra base strategica. Crediamo fermamente che le differenze nei contesti personali, educativi e culturali guidino la diversità di pensiero in un Team. Crediamo inoltre che l'inclusione e il rispetto siano le chiavi per dispiegare il potenziale di queste idee.

Inverter Danfoss VLT® e VACON® - Scegli il meglio per le tue applicazioni

  • if (isSmallPicture) { Marine; } else if (isBigColumns) { Marine } else { Marine }
    Certificazioni navali per drives Danfoss

    I drives Danfoss sono soggetti a obbligo legale di certificazione da parte dei principali enti di classificazione a livello mondiale. 

  • if (isSmallPicture) { Intelligent power conversion for smart grids; } else if (isBigColumns) { Intelligent power conversion for smart grids } else { Intelligent power conversion for smart grids }
    Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti

    L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili } else { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili }
    Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili pubbliche e commerciali

    Raggiungi un'elevata efficienza abbinata a un funzionamento regolare, silenzioso e sicuro di ascensori e scale mobili, applicando un controllo a velocità variabile tramite convertitori di frequenza.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili } else { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili }
    Convertitori di frequenza per ascensori residenziali e scale mobili

    I convertitori di frequenza migliorano le prestazioni di ascensori e scale mobili garantendo un funzionamento affidabile e un'elevata efficienza energetica, uniti a livelli di comfort elevati.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per avvolgimento e svolgimento; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per avvolgimento e svolgimento } else { Convertitori di frequenza per avvolgimento e svolgimento }
    Convertitori di frequenza per avvolgimento e svolgimento

    Per ridurre il consumo energetico, aumentare le prestazioni, garantire una rampa uniforme e un'elevata affidabilità, utilizzare il controllo a velocità variabile per avvolgitori e svolgitori.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per compressori; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per compressori } else { Convertitori di frequenza per compressori }
    Convertitori di frequenza per compressori commerciali

    Il controllo a velocità variabile con un convertitore di frequenza consente di ridurre il consumo energetico azionando le applicazioni con i compressori a una velocità inferiore. 

  • if (isSmallPicture) { Brewing up real change at HEINEKEN; } else if (isBigColumns) { Brewing up real change at HEINEKEN } else { Brewing up real change at HEINEKEN }
    HEINEKEN, brindisi ad un cambiamento radicale nella linea di produzione

    In vista di una crescita del 15,2% entro il 2025 del mercato europeo della birra, HEINEKEN comprende che la sua linea di produzione deve essere all'altezza di tali obbiettivi, con macchine che devono garantire prestazioni costantemente affidabili ed eccellenti.
    Presso il birrificio Den Bosch, si erano venute a creare diverse problematiche nella linea di produzione.
    La soluzione era un aggiornamento della linea utilizzando inverter con funzionalità di manutenzione predittiva integrata.

  • if (isSmallPicture) { E-ferry Grotte, Fanoe-Esbjerg rute, Molslinjen; } else if (isBigColumns) { E-ferry Grotte, Fanoe-Esbjerg rute, Molslinjen } else { E-ferry Grotte, Fanoe-Esbjerg rute, Molslinjen }
    Grotte, traghetto 100% elettrico che naviga in acque Patrimonio dell'UNESCO - Con Danfoss Drives

    Molslinjen, la più grande compagnia di traghetti danese, ha messo in moto il suo primo traghetto elettrico. L'E-ferry Grotte naviga nelle acque Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO tra la città costiera di Esbjerg e l'isola di Fanø – e Danfoss è a bordo.
    Il futuro ha un grande potenziale nella navigazione di rotte brevi con traghetti elettrici.

  • if (isSmallPicture) { Neve "top" alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022; } else if (isBigColumns) { Neve "top" alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 } else { Neve "top" alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 }
    Neve "top" alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

    Per garantire lo svolgimento ottimale delle competizioni in occasione delle olimpiadi invernali di Pechino 2022, gli inverter Danfoss VLT® HVAC Drive contribuiranno a movimentare 330.000 m3 d’acqua, che si trasformeranno in un manto di neve perfetta grazie ad un impianto di innevamento altamente tecnologico ed innovativo.

  • if (isSmallPicture) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro; } else if (isBigColumns) { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro } else { Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro }
    Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuro

    I drives della famiglia Danfoss VACON® NXP sono stati utilizzati nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.

  • if (isSmallPicture) { Turbina presso Natel Energy; } else if (isBigColumns) { Turbina presso Natel Energy } else { Turbina presso Natel Energy }
    Sistema di produzione di energia elettrica attraverso sistemi idroelettrici affidabili e con l'aiuto dei drives VACON®

    Natel Energy introduce sul mercato delle energie rinnovabili una tecnologia all'avanguardia con un sistema di generazione di energia idroelettrica nel pieno rispetto dell'ambiente, dotato di una nuova e innovativa progettazione delle turbine. La tecnologia Danfoss contribuisce alla sua commercializzazione.

  • if (isSmallPicture) { La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazione; } else if (isBigColumns) { La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazione } else { La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazione }
    La refrigerazione industriale incontra la digitalizzazione

    La digitalizzazione nel settore refrigerazione può aiutare le imprese a ridurre i consumi elettrici, migliorare la conduzione e la manutenzione degli impianti, ridurre i costi generali di gestione degli stabilimenti, ottimizzare ed evitare inefficienze nella produzione.