Nuovi "Drives Experts" in Danfoss Drives

mercoledì 29 settembre 2021
Stefano Giacosa
Stefano Giacosa

In Danfoss le persone guidano la trasformazione verso un futuro sostenibile! 

Per noi le persone hanno un grande valore, per questo cerchiamo di creare un ambiente "inclusivo", dove tutti sono trattati in maniera equa, rispettati e valorizzati per ciò che si è e per il valore che si è in grado di creare.

Siamo felici quindi di aver accolto nel Team, Stefano Giacosa, nuovo Junior Business Support.

Stefano, supporterà i clienti in tutte le attività di consulenza commerciale, affiancando la rete vendita.
In particolare si occupa di:

  • Quotazioni su prodotti e servizi
  • Consulenza nella configurazione dei prodotti
  • Consulenza nella ricerca della migliore soluzione drives per il tipo di applicazione
  • Consulenza sulla rete di partners in Italia
  • Richieste di documentazione e certificazioni

Contatta Stefano per il tuo prossimo progetto con inverter Danfoss:

Tel. +39 011 3000.593
Email: 
stefano.giacosa@danfoss.com

Profilo LinkedIn di Stefano: https://www.linkedin.com/in/stefano-giacosa

Inverter Danfoss VLT® e VACON® - Scegli il meglio per le tue applicazioni

  • if (isSmallPicture) { Marine; } else if (isBigColumns) { Marine } else { Marine }
    Certificazioni navali per drives Danfoss

    I drives Danfoss sono soggetti a obbligo legale di certificazione da parte dei principali enti di classificazione a livello mondiale. 

  • if (isSmallPicture) { Intelligent power conversion for smart grids; } else if (isBigColumns) { Intelligent power conversion for smart grids } else { Intelligent power conversion for smart grids }
    Conversione di potenza intelligente per reti intelligenti

    L'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili } else { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili }
    Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili pubbliche e commerciali

    Raggiungi un'elevata efficienza abbinata a un funzionamento regolare, silenzioso e sicuro di ascensori e scale mobili, applicando un controllo a velocità variabile tramite convertitori di frequenza.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili } else { Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili }
    Convertitori di frequenza per ascensori residenziali e scale mobili

    I convertitori di frequenza migliorano le prestazioni di ascensori e scale mobili garantendo un funzionamento affidabile e un'elevata efficienza energetica, uniti a livelli di comfort elevati.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per avvolgimento e svolgimento; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per avvolgimento e svolgimento } else { Convertitori di frequenza per avvolgimento e svolgimento }
    Convertitori di frequenza per avvolgimento e svolgimento

    Per ridurre il consumo energetico, aumentare le prestazioni, garantire una rampa uniforme e un'elevata affidabilità, utilizzare il controllo a velocità variabile per avvolgitori e svolgitori.

  • if (isSmallPicture) { Convertitori di frequenza per compressori; } else if (isBigColumns) { Convertitori di frequenza per compressori } else { Convertitori di frequenza per compressori }
    Convertitori di frequenza per compressori commerciali

    Il controllo a velocità variabile con un convertitore di frequenza consente di ridurre il consumo energetico azionando le applicazioni con i compressori a una velocità inferiore. 

  • if (isSmallPicture) { Rivoira workers; } else if (isBigColumns) { Rivoira workers } else { Rivoira workers }
    Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona frutta

    Grazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.

    I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.

  • if (isSmallPicture) { I residenti delle zone rurali del Kenya si riforniscono di acqua potabile da una stazione realizzata da Solar Water Solutions e Danfoss; } else if (isBigColumns) { I residenti delle zone rurali del Kenya si riforniscono di acqua potabile da una stazione realizzata da Solar Water Solutions e Danfoss } else { I residenti delle zone rurali del Kenya si riforniscono di acqua potabile da una stazione realizzata da Solar Water Solutions e Danfoss }
    Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabili

    Un impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.

  • if (isSmallPicture) { Misa pumps; } else if (isBigColumns) { Misa pumps } else { Misa pumps }
    Sollevamento acque per l'irrigazione dei campi di Mazzè

    L’irrigazione dei campi mazziadesi è resa possibile grazie ad un nuovo sistema di automazione della centrale di pompaggio che solleva l’acqua della Dora Baltea a 63 m. e a 70 m. di altezza da due diversi impianti di irrigazione: Villareggia e Fraschea.

  • if (isSmallPicture) { Marselisborg generates surplus power; } else if (isBigColumns) { Marselisborg generates surplus power } else { Marselisborg generates surplus power }
    Generazione di surplus energetico dal trattamento delle acque reflue

    L'uso di inverter nell'impianto di trattamento delle acque reflue del comune di Aarhus, in Danimarca, crea una produzione netta di elettricità e calore e riduce l'impronta di carbonio del 35%.

  • if (isSmallPicture) { Fresa meccanica - Cogeis; } else if (isBigColumns) { Fresa meccanica - Cogeis } else { Fresa meccanica - Cogeis }
    Il massimo della potenza per l'escavazione di gallerie in salita

    I potenti inverter Danfoss della famiglia VACON® NXP azionano la fresa della talpa meccanica (TBM) per l'escavazione di un tunnel con pendenza del 22% a servizio di una nuova centrale idroelettrica, che dal 2024 immetterà in rete energia 100% rinnovabile.

  • if (isSmallPicture) { Shore power supply is a cost-effective solution for Maersk Supply Service’s parked vessels; } else if (isBigColumns) { Shore power supply is a cost-effective solution for Maersk Supply Service’s parked vessels } else { Shore power supply is a cost-effective solution for Maersk Supply Service’s parked vessels }
    L'alimentazione elettrica da terra è la soluzione efficiente per le navi in porto di Maersk Supply Service

    Grazie all'alimentazione da terra, durante le soste, Maersk Supply Service riduce al minimo l'inquinamento da gas di scarico, il rumore e i costi di manutenzione.