In Danfoss le persone guidano la trasformazione verso un futuro sostenibile!
Per noi le persone hanno un grande valore, per questo cerchiamo di creare un ambiente "inclusivo", dove tutti sono trattati in maniera equa, rispettati e valorizzati per ciò che si è e per il valore che si è in grado di creare.
Siamo felici quindi di aver accolto nel Team Danfoss Drives Italia, una nuova esperta in drives: Simona Zanirato.
Simona entra a far parte del team Service in qualità di Service Coordinator.
Simona supporterà i clienti in tutte le attività di consulenza e assistenza tecnica per inverter VLT® e VACON®, garantendo il miglior servizio.
Nuove persone promuovono nuove idee
In Danfoss abbiamo una forte eredità e un irriducibile core: il nostro DNA.
È nel nostro DNA trovare soluzioni, creare opportunità e costruire un futuro migliore.
Vogliamo essere leader nell'innovazione e nella tecnologia e offrire qualità e affidabilità senza compromessi in ogni prodotto e soluzione che realizziamo.
Crediamo che i risultati di domani dipendano dall'ambiente di lavoro che creiamo oggi, parliamo sul serio quando diciamo che la trasformazione inizia da noi.
Essere esperti in ciò che facciamo è la chiave del nostro successo e la diversità è parte della nostra base strategica. Crediamo fermamente che le differenze nei contesti personali, educativi e culturali guidino la diversità di pensiero in un Team. Crediamo inoltre che l'inclusione e il rispetto siano le chiavi per dispiegare il potenziale di queste idee.

Video tutorial dedicati a inverter VLT® e VACON®
Questo video ti guida passo-passo sula messa in servizio di un inverter VLT® Danfoss.
I tutorial didattici per inverter Danfoss Drives ti guidano nelle varie fasi di inizializzazione, messa in servizio e programmazione dei tuoi inverter VLT® e VACON®.
Dai un'occhiata alla nostra Playlist.

Servizi di assistenza DrivePro® Life Cycle
Ottieni il massimo dalle tue applicazioni grazie ai servizi di assistenza DrivePro® per inverter VLT® e VACON®.
Dai pacchetti ricambi ottimizzati, a soluzioni di manutenzione predittiva, puoi personalizzare la nostra gamma di prodotti e servizi per supportare il tuo business nel corso dell'intero ciclo di vita dei tuoi drives.
Inverter Danfoss VLT® e VACON® - Scegli il meglio per le tue applicazioni
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Certificazioni navali per drives DanfossI drives Danfoss sono soggetti a obbligo legale di certificazione da parte dei principali enti di classificazione a livello mondiale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversione di potenza intelligente per reti intelligentiL'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili pubbliche e commercialiRaggiungi un'elevata efficienza abbinata a un funzionamento regolare, silenzioso e sicuro di ascensori e scale mobili, applicando un controllo a velocità variabile tramite convertitori di frequenza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ascensori residenziali e scale mobiliI convertitori di frequenza migliorano le prestazioni di ascensori e scale mobili garantendo un funzionamento affidabile e un'elevata efficienza energetica, uniti a livelli di comfort elevati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per avvolgimento e svolgimentoPer ridurre il consumo energetico, aumentare le prestazioni, garantire una rampa uniforme e un'elevata affidabilità, utilizzare il controllo a velocità variabile per avvolgitori e svolgitori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per compressori commercialiIl controllo a velocità variabile con un convertitore di frequenza consente di ridurre il consumo energetico azionando le applicazioni con i compressori a una velocità inferiore.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Manutenzione predittiva efficiente al servizio della buona fruttaGrazie al progressivo sviluppo delle tecniche di frigo conservazione, oggi si riesce a mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo, mele di qualità, praticamente tutto l’anno, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.
I drives Danfoss con nuove funzionalità di manutenzione predittiva integrate, aiutano a conservare perfettamente i frutti garantendo la massima affidabilità operativa dei magazzini.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Acqua potabile in Kenya con utilizzo di fonti 100% rinnovabiliUn impianto di desalinizzazione a energia solare fornisce alla comunità Keniota, acqua potabile e acqua di irrigazione.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sollevamento acque per l'irrigazione dei campi di MazzèL’irrigazione dei campi mazziadesi è resa possibile grazie ad un nuovo sistema di automazione della centrale di pompaggio che solleva l’acqua della Dora Baltea a 63 m. e a 70 m. di altezza da due diversi impianti di irrigazione: Villareggia e Fraschea.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Generazione di surplus energetico dal trattamento delle acque reflueL'uso di inverter nell'impianto di trattamento delle acque reflue del comune di Aarhus, in Danimarca, crea una produzione netta di elettricità e calore e riduce l'impronta di carbonio del 35%.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il massimo della potenza per l'escavazione di gallerie in salitaI potenti inverter Danfoss della famiglia VACON® NXP azionano la fresa della talpa meccanica (TBM) per l'escavazione di un tunnel con pendenza del 22% a servizio di una nuova centrale idroelettrica, che dal 2024 immetterà in rete energia 100% rinnovabile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }L'alimentazione elettrica da terra è la soluzione efficiente per le navi in porto di Maersk Supply ServiceGrazie all'alimentazione da terra, durante le soste, Maersk Supply Service riduce al minimo l'inquinamento da gas di scarico, il rumore e i costi di manutenzione.