In Danfoss le persone guidano la trasformazione verso un futuro sostenibile!
Per noi le persone rappresentano la risorsa più importante, per questo cerchiamo di creare un ambiente "inclusivo", dove tutti siano trattati in maniera equa, rispettati e valorizzati per ciò che si è e per il valore che si è in grado di creare.
Siamo felici di aver accolto nel Team Application Danfoss Drives Italia, un nuovo esperto in drives: Francesco Remonti.
Francesco supporta i clienti nello studio delle loro applicazioni specifiche per poi selezionare i giusti inverter, si occupa inoltre di messa in servizio, sviluppo e programmazione di drives in applicazioni complesse.
Nuove persone promuovono nuove idee
In Danfoss abbiamo una forte eredità e un irriducibile core: il nostro DNA.
È nel nostro DNA trovare soluzioni, creare opportunità e costruire un futuro migliore.
Vogliamo essere leader nell'innovazione e nella tecnologia e offrire qualità e affidabilità senza compromessi in ogni prodotto e soluzione che realizziamo.
Crediamo che i risultati di domani dipendano dall'ambiente di lavoro che creiamo oggi, parliamo sul serio quando diciamo che la trasformazione inizia da noi.
Essere esperti in ciò che facciamo è la chiave del nostro successo e la diversità è parte della nostra base strategica. Crediamo fermamente che le differenze nei contesti personali, educativi e culturali guidino la diversità di pensiero in un Team. Crediamo inoltre che l'inclusione e il rispetto siano le chiavi per dispiegare il potenziale di queste idee.

Video tutorial dedicati a inverter VLT® e VACON®
Questo video ti guida passo-passo sula messa in servizio di un inverter VLT® Danfoss.
I tutorial didattici per inverter Danfoss Drives ti guidano nelle varie fasi di inizializzazione, messa in servizio e programmazione dei tuoi inverter VLT® e VACON®.
Dai un'occhiata alla nostra Playlist.

Servizi di assistenza DrivePro® Life Cycle
Ottieni il massimo dalle tue applicazioni grazie ai servizi di assistenza DrivePro® per inverter VLT® e VACON®.
Dai pacchetti ricambi ottimizzati, a soluzioni di manutenzione predittiva, puoi personalizzare la nostra gamma di prodotti e servizi per supportare il tuo business nel corso dell'intero ciclo di vita dei tuoi drives.
Inverter Danfoss VLT® e VACON® - Scegli il meglio per le tue applicazioni
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Certificazioni navali per drives DanfossI drives Danfoss sono soggetti a obbligo legale di certificazione da parte dei principali enti di classificazione a livello mondiale.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Conversione di potenza intelligente per reti intelligentiL'equilibrio tra fornitura e consumo energetico è un'attività complessa in una rete di distribuzione intelligente, ed è qui che Danfoss ti supporta con soluzioni di conversione di potenza certificate, risparmiando tempo, costi e sforzi per analisi e certificazioni.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ascensori e scale mobili pubbliche e commercialiRaggiungi un'elevata efficienza abbinata a un funzionamento regolare, silenzioso e sicuro di ascensori e scale mobili, applicando un controllo a velocità variabile tramite convertitori di frequenza.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per ascensori residenziali e scale mobiliI convertitori di frequenza migliorano le prestazioni di ascensori e scale mobili garantendo un funzionamento affidabile e un'elevata efficienza energetica, uniti a livelli di comfort elevati.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per avvolgimento e svolgimentoPer ridurre il consumo energetico, aumentare le prestazioni, garantire una rampa uniforme e un'elevata affidabilità, utilizzare il controllo a velocità variabile per avvolgitori e svolgitori.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Convertitori di frequenza per compressori commercialiIl controllo a velocità variabile con un convertitore di frequenza consente di ridurre il consumo energetico azionando le applicazioni con i compressori a una velocità inferiore.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Il massimo della potenza per l'escavazione di gallerie in salitaI potenti inverter Danfoss della famiglia VACON® NXP azionano la fresa della talpa meccanica (TBM) per l'escavazione di un tunnel con pendenza del 22% a servizio di una nuova centrale idroelettrica, che dal 2024 immetterà in rete energia 100% rinnovabile.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La Galleria Sellero si affida ai drives Danfoss per garantire una ventilazione sicura ed affidabileLa Galleria Sellero, della lunghezza di 5047 m, tra Darfo ed Edolo, in provincia di Brescia, consente di bypassare i centri abitati dei Comuni di Capo di Ponte, Sellero, Cedegolo e Berzo Demo.
Per la ventilazione della galleria, sono state scelte l’affidabilità e le elevate prestazioni degli inverter VLT HVAC® Drive e dei soft starters Danfoss VLT® MCD 500. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HEINEKEN, brindisi ad un cambiamento radicale nella linea di produzioneIn vista di una crescita del 15,2% entro il 2025 del mercato europeo della birra, HEINEKEN comprende che la sua linea di produzione deve essere all'altezza di tali obbiettivi, con macchine che devono garantire prestazioni costantemente affidabili ed eccellenti.
Presso il birrificio Den Bosch, si erano venute a creare diverse problematiche nella linea di produzione.
La soluzione era un aggiornamento della linea utilizzando inverter con funzionalità di manutenzione predittiva integrata. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Grotte, traghetto 100% elettrico che naviga in acque Patrimonio dell'UNESCO - Con Danfoss DrivesMolslinjen, la più grande compagnia di traghetti danese, ha messo in moto il suo primo traghetto elettrico. L'E-ferry Grotte naviga nelle acque Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO tra la città costiera di Esbjerg e l'isola di Fanø – e Danfoss è a bordo.
Il futuro ha un grande potenziale nella navigazione di rotte brevi con traghetti elettrici. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Neve "top" alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022Per garantire lo svolgimento ottimale delle competizioni in occasione delle olimpiadi invernali di Pechino 2022, gli inverter Danfoss VLT® HVAC Drive hanno movimentato 330.000 m3 d’acqua, trasformata in un manto di neve perfetta grazie ad un impianto di innevamento altamente tecnologico ed innovativo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Celle a combustibile (o fuel cell) per il trasporto elettrico del futuroDrives della famiglia Danfoss VACON® NXP nell’innovativo laboratorio sperimentale di Nuvera Fuel Cells per validare il comportamento in condizioni reali dei moduli di alimentazione a celle a combustibile E-45 ed E-60, destinati alla mobilità elettrica.