Programma Danfoss post laurea
Un grande inizio di carriera
Posizione centrale nei progetti essenziali
Questo programma biennale ti offre l'opportunità di svolgere un ruolo fondamentale in quattro diversi progetti, ciascuno della durata di sei mesi. Il primo progetto sarà già pronto e ti aspetta dal primo giorno. Quindi scegli i progetti successivi insieme al tuo tutor, in base al tuo profilo e alle tue esigenze di apprendimento. In ogni progetto, il proprietario del progetto fornisce quotidianamente coaching e orientamento. Almeno uno di questi progetti sarà completato al di fuori del tuo Paese d'origine.
Da neolaureato a posizione permanente
Dopo l'assunzione, tu e il tuo tutor inizierete il processo di definizione degli obiettivi di apprendimento per i successivi due anni. Gli obiettivi di apprendimento fungono da coordinate che decidono su quali progetti lavorerai e a quali eventi parteciperai. Durante il tuo percorso post-laurea, useremo i tuoi obiettivi di apprendimento per valutare i tuoi progressi.
La globalizzazione fa la differenza nel mondo
Collaborerai con un tutor personale e farai parte di una comunità di specialisti dedicati al di là dei confini geografici e culturali. Come parte di una comunità di 30-40 coetanei internazionali, costruirai presto una preziosa rete di colleghi qualificati e neolaureati provenienti da tutto il mondo.

Candidati per il Programma post-laurea
Il periodo per fare domanda per il Programma per neolaureati Danfoss è aperto. Visita il nostro portale lavoro e trova le posizioni disponibili.
Partecipanti al programma

Incontra Nilay, Martin e Maria e ascolta da loro il motivo per cui hanno scelto il Programma per neolaureati magistrali Danfoss.
Scopri cosa si aspettano di imparare durante il programma biennale e perché pensano che sia un ottimo modo per iniziare la carriera.