Kneipp-Institute predvodi put u skladištenju obnovljive energije

18. travnja 2022.

Budućnost je počela sada

Rastuće cijene goriva i zakonodavstvo o klimatskim promjenama čiji je cilj smanjenje emisija CO2 glavni su pokretači povećane potražnje za akumulacijom energije u cijelom svijetu. S integracijom većeg broja obnovljivih izvora mreža zahtijeva stabilnu opskrbu, koja se isporučuju i u  Qinous spremnicima.

A na lokaciji Kneipp-Institute već su razmješteni planovi za budućnost. Institut se zagrijava pomoću toplinskih crpki, a vlasnici su uložili u jednu mini vjetroturbinu kako bi generirali električnu energiju vjetra radi opskrbe električnom energijom tijekom noći. Oni planiraju pokriti preostalu snagu kroz četiri do pet dodatnih mini vjetroturbina kako bi dosegli cilj da samodostatno bude 100 % unutar električne energije.

Više informacija o priči o slučaju

Frekvencijski pretvarač VACON® NXP za pametne mreže poboljšava stabilnost u mreži podržavajući širok raspon generatora energije i sustava za pohranu energije. Skladištenje energije omogućuje mreži da nesmetano prihvaća nepredvidive potrošače i izvore proizvodnje energije.