Les pertes d'eau et d'énergie exercent une pression sur l'industrie de l'eau
Le Forum économique mondial 2017 considère une crise de l'eau comme l'un des plus grands risques auxquels est confrontée la planète, et comme celui ayant le plus fort impact.
Avec la croissance démographique, les pressions s'intensifient et il devient crucial d'établir une relation plus durable entre l'approvisionnement en eau et en énergie d'ici deux décennies.
Aujourd'hui, on estime que près d'un tiers de la population mondiale vit dans des zones de stress hydrique et de pénurie d'eau et d'ici 2040, près de 20 % de tous les pays devraient connaître un stress hydrique extrêmement élevé.
Pourtant, les pertes d'eau et d'énergie dans le secteur de l'eau sont extrêmement élevées. Les réseaux d'adduction d'eau gaspillent en moyenne 40 % de l'eau dans le monde et 26 % en Europe – en raison d'erreurs, de fuites et de la pression de l'eau.
Dans le même temps, 4 % de l'électricité mondiale est consommée par l'industrie de l'eau – un chiffre qui devrait doubler d'ici 2040 – et l'eau représente jusqu'à la moitié de la facture énergétique totale des municipalités.
Les défis d'aujourd'hui, les réalisations de demain
Les défis auxquels est confrontée l'industrie reflètent un besoin croissant de solutions efficaces d'approvisionnement et de traitement de l'eau.
La bonne nouvelle, c'est qu'il existe déjà des technologies permettant de réduire la consommation d'énergie et les fuites à tous les stades du cycle de l'eau – de la production et la distribution au pompage et au traitement des eaux usées.
La gestion de la pression est essentielle tout au long du cycle de l'eau
Mads Warming, directeur mondial du secteur Danfoss Drives, nous explique pourquoi l'approvisionnement et le traitement de l'eau doivent être plus efficaces à l'échelle mondiale.
La régulation de la pression est essentielle pour réduire les pertes d'eau et d'énergie
Les capteurs de pression et variateurs de vitesse Danfoss sont un élément clé pour réduire les pertes d'eau et d'énergie tout au long du cycle de l'eau.
L'expérience de 112 systèmes dans 10 pays différents montre qu'une meilleure régulation de la pression réduit considérablement la quantité d'eau non facturée et la consommation inutile d'énergie.
En moyenne, une meilleure gestion de la pression permet de réduire la pression de 38 % et la survenue de nouvelles ruptures de 53 %. Entre autres avantages, la consommation d'énergie est réduite de 20 à 40 % et la réduction typique des fuites d'eau est de 38 %. Ces améliorations permettent également de prolonger la durée de vie des installations et de réduire le nombre de plaintes liées au réseau.
La compagnie des eaux danoise fixe de nouvelles normes en matière de développement durable
La compagnie des eaux danoise, Aarhus Water, fonctionne avec seulement 6 % de fuites. Danfoss y a contribué à tous les stades du cycle de l'eau.
Équilibrer la consommation d'eau et d'énergie
La demande mondiale croissante d'eau et d'énergie a exercé d'énormes pressions sur les deux industries et les a obligées à trouver des solutions pour un avenir plus durable. Et la pression est justement la clé pour atteindre cet objectif.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Gamme MBS 3000, transmetteurs de pression compacts
Le transmetteur de pression compact MBS 3000 est conçu pour être utilisé dans quasiment toutes les applications industrielles et offre une mesure de pression fiable, même dans des conditions environnementales extrêmes.
La gamme de transmetteurs de pression flexible englobe tous les signaux de sortie standard. -
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1700, transmetteur de pression semi-flexible
Le transmetteur de type MBS 1700 convient pour diverses applications et installations faciles sur le marché des distributeurs. Le transmetteur offre une mesure fiable de la pression et détecte immédiatement la moindre variation.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202
Le VLT® AQUA Drive FC 202 commande tous les types de pompe et est équipé d’un contrôleur de cascade.
Vidéos
Études de cas
La première zone de chalandise neutre en énergie au monde
La zone de chalandise Marselisborg d'Aarhus a atteint une production énergétique excédentaire de 100 %, en minimisant la consommation sur l'ensemble du cycle de l'eau et en maximisant la production énergétique de l'usine de traitement des eaux usées.
Articles
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }La brasserie Carlsberg réduit de 50 % sa consommation d’énergie
POLOGNE : Depuis plus de dix ans, les variateurs Danfoss réduisent de moitié la consommation d’énergie de la brasserie Okocim de Carlsberg. La brasserie consomme moins d’eau et ses émissions ont également baissé.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Approvisionnement en eau de Trollmühle - de l'eau potable pour 42 000 personnes
L'eau est l'une des substances les plus importantes pour nous, les humains. Dans l'association de distribution d'eau Trollmühle à Windesheim, qui approvisionne environ 42 000 personnes en eau potable de qualité, les solutions VLT® de Danfoss assurent un fonctionnement fiable des systèmes qui filtrent l'uranium et les composants de la dureté.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Les pompes Danfoss PAHT augmentent l'efficacité de la centrale électrique de Californie
Les pompes Danfoss PAHT 25 contribuent à accroître la rentabilité et à réduire les émissions de NOx d'une turbine à combustion installée à Kingsbury, en Californie.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }AEL Intelligent Blasting : réduction de la consommation d'énergie de 500 kWh par heure
Cette usine d'acide nitrique de 720 tonnes métriques par jour en Afrique du Sud économise 3,6 millions de rands par an sur les coûts d'exploitation, grâce à la commande du variateur VLT® des pompes et des moteurs électriques.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Un monde d'eau sous pression
L'eau exerce une pression sur les habitants du monde entier, qu'ils combattent des situations avec trop d'eau, trop peu ou trop de saleté. En fait, selon le Forum économique mondial, une crise de l'eau est considérée comme l'un des plus grands risques pour le monde et son impact le plus important. Dans cet article, nous décrivons les causes de cette crise mondiale de l'eau et proposons une bouée de sauvetage qui puisse nous aider à la surmonter.
Nous contacter
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.