Les installateurs et les techniciens de service ont une manière unique, amusante et Chill de se maintenir occupés tout au long de la journée et d’améliorer leurs connaissances et compétences en réfrigération.
Comment remplissez-vous les longues journées passées à conduire le fourgon de l’entreprise au chantier, ou vous distraire pendant un travail de réparation qui prend un peu plus de temps qu’il ne le devrait? De nombreux techniciens de service HVACR écoutent leurs chansons préférées ou le résumé de la dernière discussion politique à la radio pour passer le temps. C’est bien, mais que faire s’il y avait un moyen de se divertir et d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances en même temps?
Depuis près d’un an maintenant, les installateurs et les techniciens de service dans le monde entier ont écouté les podcasts sur Jens que nous aimons appeler "Zen réfrigération" pour en savoir plus sur le processus de réfrigération par évaporation.
Chilling with Jens
Cette série de podcast vous emmène à travers les principes, les processus et les systèmes autour de la réfrigération évaporative. Chaque chapitre se fonde sur ce que vous avez déjà appris et devient plus avancé au fur et à mesure des podcasts.
Tout au long de 2018, Jens a couvert un grand nombre de bases, y compris des sujets comme le processus de condensation, réfrigérants, et les parties du système de réfrigérant. Il a également plongé dans des domaines plus avancés comme les condenseurs, les contrôles électroniques et le refroidissement indirect.
Et il a débuté 2019 en explorant les bases de l’électricité et le rôle de la communication numérique maintenant dans le processus de réfrigération.
Rencontrez Jens
Jens travaille chez Danfoss depuis plus de 40 ans, donc il connaît une chose ou deux sur la réfrigération évaporative et l’industrie du refroidissement. Il est aussi un gars assez tranquille et facile. Il a même aidé à composer la musique d'intro de ses podcasts.
Il enregistre tous ses épisodes dans le calme et la tranquillité de son bureau à domicile dans le sud du Jutland au Danemark, en diffusant sa marque de fabrique zen.
Trouvez votre moment
Que vous soyez sur la route, au bureau, ou à la maison, prenez votre dose de réfrigération zen avec Chilling with Jens.
Ecoutez et inscrivez-vous sur SoundCloud et iTunes.
Depuis près d’un an maintenant, les installateurs et techniciens de maintenance du monde entier se tournent vers le podcast Chilling with Jens pour exploiter ce que nous appelons le « zen de la réfrigération » et en apprendre davantage sur le processus de réfrigération par évaporation.
Chilling with Jens
Cette série de poadcasts vous présente les principes, les processus et les systèmes entourant la réfrigération par évaporation. Chaque chapitre s’appuie sur ce que vous avez déjà appris et devient plus avancé au fur et à mesure. Cela s'adresse à tout le monde, tant aux anciens combattants de l’industrie qu’aux étudiants.
Tout au long de 2018, Jens a traité de nombreux sujets de base, notamment le processus de condensation, les réfrigérants et les éléments du système de réfrigérant. Il a également exploré des domaines plus avancés comme les condenseurs, les commandes électroniques et le refroidissement indirect.
Et il a donné le coup d’envoi à 2019 en explorant les bases de l’électricité et le rôle de la communication numérique dans le processus de réfrigération.