Danfoss le ayuda a aprovechar al máximo la oportunidad que ofrece EcoDesign

viernes, 29 de junio de 2018

Si bien gran parte de EcoDesign se basa en el marcado CE y en la capacidad de vender soluciones de refrigeración, se puede obtener mucho más si se aborda el desarrollo de productos EcoDesign y HVACR de forma holística. Danfoss está listo para ofrecer soluciones compatibles así como orientación.

Aunque corresponde a los fabricantes cumplir con estos requisitos para obtener la marca CE si quieren vender sus productos en la UE, los operadores de la industria de la refrigeración en general se verán afectados.

Para los fabricantes de equipos de refrigeración, EcoDesign es una oportunidad para mantener la conformidad, productos a prueba de futuro y obtener una ventaja competitiva sobre los competidores en la UE, y fuera de ella. Para los propietarios de equipos de refrigeración, mayoristas e instaladores de sistemas, la legislación marca un punto de inflexión hacia equipos más sostenibles, energéticamente eficientes y rentables.

La directiva EcoDesign de la UE, también denominada directiva de productos relacionados con la energía (ErP), ENTR Lote 1 2015/1095 y 2015/1094 para Refrigeración profesional entró en su segundo nivel el 1 de julio de 2018. Las aplicaciones afectadas son unidades condensadoras, muebles de almacenamiento profesional refrigerados, armarios y chillers.

La directiva establece requisitos mínimos obligatorios para la eficiencia energética de los productos con el objetivo de mejorar el rendimiento general de los productos y proteger así el medio ambiente al reducir las emisiones indirectas de CO2.

Después de un primer paso en julio de 2016, los valores de rendimiento energético de las unidades condensadoras son cada vez más estrictos. A partir del 1 de julio de 2018, el SEPR o COP de las unidades condensadoras instaladas en el mercado no pueden ir por debajo de estos valores para que los fabricantes puedan colocar el marcado CE en sus productos:

Temperatura Capacidad Refrigeración (kW)* Medida Valor
Media temperatura(-10°C) 0.2-1 COP 1.4
  1-5 COP 1.6
  5-20 SEPR 2.55
  20-50 SEPR 2.65
Baja temperatura(-35°C) 0.1-0.4 COP 0.8
  0.4-2 COP 0.95
  2-8 SEPR 1.6
  8-20 SEPR 1.7

* Capacidad nominal a plena carga con temperatura ambiente ajustada a 32 ° C (Standards: EN13215 / 13771-2)

Las unidades condensadoras Danfoss OptymaTM, tanto carrozadas como abiertas, han pasado con éxito el paso a EcoDesign 2018 con valores SEPR o COP muy por encima de los umbrales. Algunos de ellos también están certificados por ASERCOM y la lista es accesible desde su sitio web. Además de eso, todos los rangos vienen ahora con refrigerantes de bajo GWP como R448A, R449A, R452A, y luego R513A y R290 en la gama comercial ligera.

Con el marcado CE de los productos, los profesionales y los usuarios finales tienen la garantía de elegir soluciones compatibles y a prueba de futuro, logrando ahorros sustanciales en el consumo de electricidad. En un enfoque transparente, Danfoss se comunica sobre el consumo anual de electricidad de sus unidades y ha publicado una infografía donde han traducido la relación kW / h de refrigeración en € ahorro.

 

Unidad OptymaTM Plus INVERTER con un SEPR certificado de 3.84 comparado con un producto alternativo en el mercado que utiliza una tecnología modulada mecánicamente (fuente del test Danfoss).

Infografía: relación kW/h - ahorro en €