Reparieren und aktualisieren Sie Industriekälteanwendungen mit der verbesserten Industriekälte-App.

Montag, 25. März 2019

Für Installateure und Servicetechniker im Bereich Industriekälte steckt der Teufel im Detail. Es gibt viele Teile, die in den Systemen, an denen sie arbeiten, regelmäßig überprüft werden müssen. Muss ein Ersatzteil gefunden werden, kann das zur schwierigen Aufgabe werden. Wenn ein System ausfällt, tickt die Uhr. Geschwindigkeit und Genauigkeit sind dann entscheidend. Die Industriekälte-App von Danfoss hilft Technikern bereits heute, bei der Suche und Bestellung von Ersatzteilen Zeit zu sparen und den Vorgang einfacher zu gestalten. Jetzt wird das App-Erlebnis noch um einiges besser.

Die neue, optimierte Benutzeroberfläche unterstützt die Anwender bei der Navigation durch verschiedene Produktkategorien und -typen, um das richtige Ersatzteilset rasch zu finden. In der App können sie nun neben den bisher verfügbaren Abbildungen und Dokumentationen auch Bilder und Datenblätter abrufen, um zu sehen, welche Teile enthalten und wie ihre Spezifikationen sind, auch die Codenummer des Sets wird angeführt.

Eine weitere neue Funktion ist die Möglichkeit, zwischen dem Online- und Offline-Modus zu wechseln. Im Offline-Modus verwendet die App gespeicherte Produktinformationen, um das Auffinden von Ersatzteilen und Erstellen von Listen an abgelegenen Orten ohne Internetempfang zu erleichtern. Durch den Wechsel in den Online-Modus wird sichergestellt, dass die App immer über die aktuellsten Kataloginformationen verfügt.

Die Industriekälte-App ist für Android und iPhone verfügbar. Sie können die neueste Version der App hier herunterladen.