Fortschrittliche Datenprotokollierung mit Echtzeitstempel mit der neuen Option MCB 117 für VLT Frequenzumrichter

Bei der Analyse von Fehlern kann es vorteilhaft sein, den genauen Zeitpunkt des Ereignisses zu kennen. So lassen sich genauere Rückschlüsse auf die Hintergründe des Fehlerfalls ziehen.
Danfoss bietet dazu nun für die Frequenzumrichter-Serien VLT® AutomationDrive, HVAC Drive, AQUA Drive und Refrigeration Drive die VLT® Real-time Clock MCB 117 als Option an.
Die Option wir bei Neugeräten, auf Wunsch, im Umrichter montiert geliefert.
Bei bestehenden Geräten kann diese auch einfach in den D-Steckplatz nachgerüstet werden.
Voraussetzung dafür die die Firmwareversion 8.23 oder neuer.
Die VLT® Real-time Clock MCB 117 ist mit einer Pufferbatterie ausgestattet. Die Lebensdauer der Batterie beträgt abhängig von der Umgebung in der Regel 10 Jahre. Bei nachlassender Batterieleistung gibt die Option rechtzeitig eine Warnmeldung aus.
Die Programmierung erfolgt über die Bedieneinheit der Frequenzumrichter oder über die Programmiersoftware MCT 10.
Lesen Sie hier mehr zur VLT® Real-time Clock MCB 117