Новости
> Новости компании
> Новости продукции
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Применение Danfoss VLT® AutomationDrive в линиях по производству упаковки

14 вересня 2009
В общей сложности 52 Danfoss VLT® AutomationDrives обеспечивают оптимальную работу конвейерной линии и упаковочной машины.

Компания HOLMATEC Maschinenbau GmbH, расположенная в Зальцберген, Германия, специализируется в конструировании и разработке машин для пищевых производств, в том числе линий по упаковки продуктов. Компания, основанная в 1992, является брендом в индустрии питания и использует в составе выпускаемого оборудования преобразователи частоты Danfoss Drives. Компания HOLMATEC позиционирует себя, как единого поставщика, обеспечивающего, разработку и конструирование оборудования, а также его установку и ввод в эксплуатацию. Эффективное, экономичное производство является ключевым моментом для бизнеса, как показывает следующий пример.

Традиции и инновации в самой передовой пивоварне Европы

Новая пивоварня Grolsh удивительным образом сочетает в себе традиции и инновации. Менеджеров производства здесь называют "пивовар-мастер" и разговоры о "заводе" прерываются возмущением - это пивоварня!

В то же время пивоварня является одной из самых современных в Европе.

На предприятии установлены 750 преобразователей частоты Danfoss. Взаимовыгодное сотрудничество с Danfoss продолжается уже более 10 лет.