В скором времени привлекающая внимание маркировка «класс «А» появится на упаковках сразу шести терморегуляторов (типа RA, RAW, RAE и RAS-C2). Цель маркировки - упросить и облегчить монтажникам и конечным потребителям процесс выбора наиболее энергоэффективных терморегуляторов.
Терморегуляторы оценивались по таким критериям, как уровень влияния на их работу температуры воды, перепадов давления, учитывалось, через какой промежуток времени система реагирует на команды, какая задержка может быть при воздействии внешних факторов и др.
По оценке специалистов TELL, энергоэффективность терморегуляторов класса «А» примерно на 8% выше, чем у аналогичных продуктов класса «С». На практике это означает, что их владельцы смогут уменьшить свои ежемесячные коммунальные платежи еще на 8%, в дополнении к той экономии, которую обеспечивает терморегулятор вне зависимости от того, к какому классу он относится (а это может быть до 30%).
По данным TELL, в Европе сегодня насчитывается несколько миллионов установленных терморегуляторов класса «С» и ниже. А значит, потенциал, который открывается перед новым классом эффективности энергосбережения, огромен.
Подобная маркировка – не новшество для украинского потребителя. Уже несколько лет производители энергоемкой бытовой техники (стиральные и посудомоечные машины, холодильники и пр.) стремятся идти навстречу потребителю и выпускать такую продукцию, которая бы потребляла меньшее количество энергоресурсов. И чтобы визуально выделить ее среди «неэнергоемких» аналогов, производители маркируют ее в соответствии с тем классом энергосбережения, к которому она относится.
По мнению Андрея Берестяна, директора по маркетингу и продажам компании «Данфосс ТОВ», признание такой авторитетной организацией, как TELL, может быть предметом особой гордости компании. «Более того, мы гордимся в шесть раз больше, поскольку звания продукта класса «А» был удостоен не один, а целых шесть продуктов Danfoss. Это лишний раз подтверждает тот факт, что компания – один из ведущих игроков на европейском рынке продуктов, призванных помочь оптимизировать энергопотребление в частных и многоквартирных домах», - рассказывает Андрей Берестян.
Он также отметил, что именно энергосберегающее оборудование является тем потребительским трендом, который будет в ближайшие несколько лет наиболее заметным в развитии рынка отопительных систем.
По его словам, уже этой осенью компания намерена приступить с осуществлению кампании, направленной на усиление и улучшение коммуникации с конечными потребителями с целью повышение уровня осведомленности о возможностях терморегуляторов среди частных домохозяйств и жителями многоквартирных домов. И признание TELL станет логичным началом этой кампании.
Справка:TELL – рейтинг энергетических систем, используемый для классификации продукции европейских производителей радиаторных терморегуляторов, основанный в апреле 2011 года.
«Данфосс ТОВ» - украинское представительство датской компании Danfoss, одного из мировых лидеров в области производства высококачественного энергосберегающего оборудования для систем тепловодоснабжения, компонентов для промышленности, систем охлаждения и кондиционирования.