Нет результата - нет оплаты.
В 2006 г. компания "Данфосс" заключила контракт с компанией Praktiker Групп на проведение аудита энергопотребления. По условиям сделки было оговорено, что если клиент DIY не получит обещанной экономии, то услуги компании "Данфосс" будут предоставлены бесплатно. Специалисты компании "Данфосс" начали с тщательного анализа счетов за электроэнергию в выделенном магазине.
Viktor Klose, менеджер по сервису компании "Данфосс", тесно взаимодействовал с клиентом на всех фазах проекта от планирования и ввода в эксплуатацию до реализации. Первая задача в любом проекте заключается в сборе информации о текущем состоянии энергопотребления магазина: "Если у нас нет достаточно подробной информации об энергопотреблении магазина, мы начинаем с анализа счетов за электроэнергию за последние 2-3 года. Затем мы рассчитываем энергопотребление на квадратный метр за год. Если результаты показывают возможность потенциального улучшения, мы начинаем более тщательное исследование".
Следующим шагом является получение более подробного представления об энергопотреблении. Установка счетчиков электроэнергии позволяет увидеть, в каких местах происходит перерасход энергии. Таким образом, определяется наилучшая отправная точка для начала практических действий по снижению энергопотребления. Данные мероприятия, как правило, реализовываются на базе системы управления объектом, которая обеспечивает и обзор и настройку работы различных систем, потребляющих электроэнергию.
"В этой точке обычно устанавливается системный модуль, который через систему передачи данных может управлять большинством систем магазина, включая системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и систему освещения. После периода, когда мы оптимизируем работу различных систем, вырабатываются новые настройки системы управления объектом, которые обеспечат значительную экономию", говорит г-н Klose.
Три года окупаемость инвестиций.
Начиная с 2006 г. компания Praktiker установила системы управления энергопотреблением компании Данфосс в 24 магазинах Praktiker в Германии. До настоящего времени такая система обеспечила экономию 6,9 миллионов кВт*ч электроэнергии, что снизило выбросы CO2 на 4250 тонн, в дополнение к деньгам, которые теперь оседают в виде чистой прибыли компании Praktiker. “Когда мы говорим “нет результата - нет оплаты”, мы имеем ввиду именно это. Мы не только гарантируем значительную экономию, мы также обещаем период окупаемости не более трех лет от момента инвестиции. До сих пор мы всегда выполняли наши обещания. Фактически, в некоторых магазинах период окупаемости составил всего лишь два года" заключает Rainer Mаhringer, директор по развитию бизнеса и специалист в области управления зданиями компании Danfoss.
Иллюстрация справа:
Таблица потребления электроэнергии в компании Praktiker, Бонн.
Благодаря оптимизации энергопотребления в магазине Боннского отделения компании Praktiker между 2006 и 2009 годами ежегодное потребление электроэнергии было снижено более, чем на 28%, что в результате привело к снижению выбросов CO2 компанией на 220 тонн.
Повышение интереса к энергосбережению.
За последние годы, типичные системы ОВК стали значительно эффективнее, так как новые системы управления энергопотреблением заменили прежние устаревшие технологии.
"Мы разговариваем со многими клиентами, которым хотелось бы улучшить управление энергопотреблением. Компания Danfoss уже предлагает широкий диапазон проверенных технологий для управления холодильным оборудованием, однако теперь клиенты реально заинтересованы в дополнении системами управления отоплением и освещением к их системе управления и осуществления управления всеми системами через единственный интерфейс" говорит директор по развитию бизнеса и специалист в области управления зданиями компании Danfoss Rainer Mаhringer, который утверждает, что у большинства клиентов имеется скрытый потенциал для уменьшения их затрат.
"Наш опыт показывает, что многие клиенты не подозревают о влиянии их осветительных устройств на счет за электроэнергию. Иногда осветительные устройства оставляются включенными на весь день, в то время когда они могут быть выключенными. В другие периоды все внутреннее и внешнее освещение горит всю ночь, даже если магазин закрыт. Хотя выключатели с таймерами могут в определенной степени дать некую разницу, они не могут обеспечить те преимущества, которые дает применение интеллектуальной централизованной системы управления зданием, постоянно адаптирующейся к изменению условий", говорит Rainer Mаhringer.